我们发现 vxVerifyGraph 在 调试多通道摄像头以获取金字塔图像时失败、请参阅日志:
34.238916 s: vx_zone_error:[ownContextSendCmd:782] 命令 ACK 消息 返回 故障 CMD_STATUS: -7
34.238922 s: vx_zone_error:[ownContextSendCmd:818] tivxEventWait() 失败。
34.238925 s: vx_zone_error:[ownNodeKernelInit:526] Target kernel、 TIVX_CMD_NODE_CREATE 失败
34.238927 s: vx_zone_error:[ownNodeKernelInit:527] 请 确保 已 为此 内核注册目标回调
34.238987 s: vx_zone_error:[ownNodeKernelInit:528] 如果 已注册目标回调、 请 确保 此内核的 create 回调中未发生错误
34.239200 s: vx_zone_error:[GraphownNodeKernelInit:583] 针对节点 16的内核初始化、 kernel com.ti.hwa.vpac_msc_金字塔 ... 失败 !!!
34.239217 s: vx_zone_error:[vxVerifyGraph:2010] 节点 内核 初始化 失败
34.239219 s: vx_zone_error:[vxVerifyGraph:2064] Graph verify failed
在调试单通道摄像头以获取金字塔图像之前、vxVerifyGraph 成功了、请参阅代码:
Vx_Pyramid PYR_exchar = vxCreatePyramid (
上下文、 金字塔对象->级别、 vx_scale_金字塔 半轴、 金字塔对象->宽度、
PyramidObj->height、 PyramidObj->in_vx_df_image);
vx_object_array arr =
vxCreateObjectArray (context、 (vx_reference) PYR_SAMPRAR、 NUM_CH);
当 NUM_CH 为1时、vxVerifyGraph 成功、现在 NUM_CH 为2、vxVerifyGraph 失败。
BTW:多通道摄像头捕获图像正常。