This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:OV2640连接

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1011387/am5728-ov2640-interfacing

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: AM4378

您好!

我正在尝试在 PSDK 5.3中将 OV2640与 AM5728连接。 器件得到正确枚举、但启动 gstreamer 流水线会导致"内部错误"

```μ A

gst-launch-1.0 v4l2src 器件=/dev/video1! 视频/x-raw、宽=320、高=240! 陆上接收机    
正在将管道设置为暂停...
管道处于活动状态,不需要 PREROLL...
正在将管道设置为正在播放...
新时钟:GstSystemClock
错误:来自元素/GstPipeline:流水 线0/GstV4l2Src:v4l2src0:内部数据流错误。
其他调试信息:
./../../../gstreamer-1.12.2/libs/gst/base/gstbasesrc.c (2939):gst_base_src_loop ():/GstPipeline:流水线0/GstV4l2Src:v4l2src0:
流媒体已停止,原因未协商(-4)
执行在0:00:00.000324358之后结束
正在将管道设置为暂停...
正在将管道设置为就绪...
正在将管道设置为 NULL ...
正在释放管道...

```μ A

以前、我们成功地使 OV2640在 PSDK 4.2中与 AM4378配合使用。 VPFE 和 VIP 之间是否存在任何可能导致此处出现问题的差异? 我已经尝试了以下操作-

1.随 PSDK 5.3提供的 ov2640驱动程序。

2.来自 https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/media/i2c/ov2640.c 的最新主线 ov2640驱动程序

3.建议从以下网址添加 s_power: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/851210/tmdxidk57x-lcd-ov7670-camera-module/3155418#3155418

```μ A

//在 ov2640_s_stream 中

if (priv->streaming=!ON)
   {
      如果(接通)
      {
         // rr:在流式传输之前打开电源
         RET = ov2640_s_power (&priv->subdev、1);
         如果(RET < 0)
            回程;

         RET = ov2640_set_params (client、priv->win、
                  PRIV->cfmt_code);
         如果(!ret)
            RET =__v4l2_Ctrl_handler_setup (&priv->HDL);
      }
      其他
      {
         // rr:流式传输后关闭电源
         RET = ov2640_s_power (&priv->subdev、0);
         如果(RET < 0)
            回程;
      }
   }

```μ A

所有器件都有相同的内部错误问题。 有什么想法、这里可能会有什么问题?

PS:抱歉、格式化、无法附加代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajat、  

    您提到了"器件正确枚举"、能否确认您是否通过内核日志或驱动程序测试检查枚举?

    如果您还没有、最好使用 dmabuftest 或 yavta 进行调试、以确保您可以正确捕获到文件。 说明位于:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/Foundational_Components/Kernel/Kernel_Drivers/Camera/VIP.html

    如果捕获到文件正确、则调试应侧重于 GStreamer。   

    就 IP 子系统的差异而言、我刚刚了解了 AM4 VPFE、它似乎与 AM57中的 VIP 完全不同、尽管在外部它们都支持 BT656。   

    此致
    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jian、

    我尝试了 yavta、但失败了。 这肯定是一个硬件/内核堆栈问题、而不是 gstreamer。

    遗憾的是、我再也不能访问5728硬件、几个月后我才可以再次尝试。 可以关闭此主题、必要时我将重新打开。