主题中讨论的其他器件: AM4378
您好!
我正在尝试在 PSDK 5.3中将 OV2640与 AM5728连接。 器件得到正确枚举、但启动 gstreamer 流水线会导致"内部错误"
```μ A
gst-launch-1.0 v4l2src 器件=/dev/video1! 视频/x-raw、宽=320、高=240! 陆上接收机
正在将管道设置为暂停...
管道处于活动状态,不需要 PREROLL...
正在将管道设置为正在播放...
新时钟:GstSystemClock
错误:来自元素/GstPipeline:流水 线0/GstV4l2Src:v4l2src0:内部数据流错误。
其他调试信息:
./../../../gstreamer-1.12.2/libs/gst/base/gstbasesrc.c (2939):gst_base_src_loop ():/GstPipeline:流水线0/GstV4l2Src:v4l2src0:
流媒体已停止,原因未协商(-4)
执行在0:00:00.000324358之后结束
正在将管道设置为暂停...
正在将管道设置为就绪...
正在将管道设置为 NULL ...
正在释放管道...
```μ A
以前、我们成功地使 OV2640在 PSDK 4.2中与 AM4378配合使用。 VPFE 和 VIP 之间是否存在任何可能导致此处出现问题的差异? 我已经尝试了以下操作-
1.随 PSDK 5.3提供的 ov2640驱动程序。
2.来自 https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/media/i2c/ov2640.c 的最新主线 ov2640驱动程序
3.建议从以下网址添加 s_power: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/851210/tmdxidk57x-lcd-ov7670-camera-module/3155418#3155418
```μ A
//在 ov2640_s_stream 中
if (priv->streaming=!ON)
{
如果(接通)
{
// rr:在流式传输之前打开电源
RET = ov2640_s_power (&priv->subdev、1);
如果(RET < 0)
回程;
RET = ov2640_set_params (client、priv->win、
PRIV->cfmt_code);
如果(!ret)
RET =__v4l2_Ctrl_handler_setup (&priv->HDL);
}
其他
{
// rr:流式传输后关闭电源
RET = ov2640_s_power (&priv->subdev、0);
如果(RET < 0)
回程;
}
}
```μ A
所有器件都有相同的内部错误问题。 有什么想法、这里可能会有什么问题?
PS:抱歉、格式化、无法附加代码。