This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Yocto u-boot 文件夹中没有适用于 SPL 的 tiboot3.bin

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1012137/tiboot3-bin-for-spl-not-available-in-yocto-u-boot-folder

尊敬的支持  

在 u-boot 文件夹下为 TI 编译了 Yocto-build、无法看到 tiboot3.bin 释放到 SPL。 请告诉我们该文件是在哪里生成的。  

此致

高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高斯基、

    我不确定您是否正在使用 SDK。 在 SDK 上、u-boot 目录下的 R5/文件夹下有 tiboot3.bin。
    tispl.bin 和 u-boot.img 将位于 a72/文件夹中。

    如果没有其他问题、请单击验证答案。

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerty  

    我们使用的是 Linux SDK。 构建文件夹创建的示例。 在该文件夹中、构建了 u-boot、但它没有基于 SPL 的 tiboot3.bin。  

    此致

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushik、

    我使用的是 Linux SDK。

    CD $PSDKLA_DIR
    进行 u-boot

    上述命令将在以下位置为您构建 u-boot 二进制文件:

    $PSDKLA_DIR/board-support/u-boot_build

    LS R5/

    上面的文件夹将创建 tiboot3.bin。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerty  

    在我们的项目中、我们仅从以下位置获取 u-boot 接收器。

    SDK/Yocto-build/sources/meta-ti/meta-meta-ti/meta-bSP/u-boot$

    我们已将 u-boot 和内核集成到从 TI SDK 中的 Yocto-build 获取的存储库中。 在本例中、没有 tidboot3.bin。  

    即使我们在 TI SDK 而非 tiboot3.bin 下编译 Yocto-build 也是如此。 我们不想从板级支持中构建。  

    此致

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高斯基、

    请保持距离
    使 arch=arm cross_compile=arm-linux-gnueabihf- j721e_evm_r5_defconfig
    使 arch=arm cross_compile=arm-linux-gnueabihf--j8

    这应该会构建 tidboot3.bin。

    所有详细信息请访问 :https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/07_03_00_05/exports/docs/linux/Foundational_Components/U-Boot/UG-General-Info.html

    如果没有其他问题、请单击验证答案。

    -凯尔西