This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:未找到 RGMII 布局指南,tda4vm RGMII 的 PCB 布局最大长度是多少?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1013775/tda4vm-rgmii-layout-guide-not-find-what-is-the-pcb-layout-max-length-of-tda4vm-rgmii

器件型号:TDA4VM

未找到 MII/RGMII 布局指南, tda4vm RGMII 信号的 PCB 布局最大长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pengpeng、

    欢迎使用 e2e。

    RGMII 和 MII 是相对较慢的信号、最大数据速率为125MHz/250Mbps。 遵循良好的通用设计和布局指南 、确保 TX/RX 的布线长度匹配、避免残桩、尖角和阻抗匹配足以满足这些信号的要求。