This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:DDR3L 配置

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSIDK574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1013019/am5746-ddr3l-configuration

器件型号:AM5746
主题中讨论的其他器件:TMDSIDK574

您好、SupportTeam、

我的客户正在使用 TMDSIDK574板开发自己的板
和 ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-06.03.00.106。

TMDSIDK574板实施了5个 DDR3L、
但是、定制板将实现多达3个具有或不具有 ECC 选择的 DDR3L。

如何配置 TMDSIDK574板以检查其工作情况?
它似乎是在 u-boot/arch/arm/mach-omap2/emif-common.c 中配置的

 使用 EMIF1时、您能否告知配置示例?

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看以下文档、了解申请过程: APP_REPORT

    您还可以查看此 常见问题 解答、以从 CCS 验证您的配置。