This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:TMDSEVM572X 是否支持 WL1837MODCOM8I WIFI 模块?

Guru**** 1931890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X, WL1837MODCOM8I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1008134/am5728-does-wl1837modcom8i-wifi-module-support-on-tmdsevm572x

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572XWL1837MODCOM8I

尊敬的团队:

我想将 WL1837MODCOM8I 模块与 TMDSEVM572X EVM 板相连。

我了解到 WL1837MODCOM8I 支持 AM335X。

它的硬件是否与 TMDSEVM572X 电路板兼容?

此致

Krishna Vashistha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    遗憾  的是、我们尚未使用 AM572X 对该 WL1837MODCOM8I 进行测试、我无法确认其是否正常工作。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、  

    感谢您的回复。

    是否有任何直接相关的 WiFi 卡

    支持 am572x EVM 板?  

    此致  

    Krishna Vashistha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    WiLink8驱动程序作为 内核的一部分提供。

    AM57 EVM 具有 COM8连接器以支持此功能、您可以 检查 AM57x EVM 的 DTS 文件、并确认其中是否包含 wlcore、wlan_en 的定义。  WL1835MODCOM8B 过去曾使用 AM57xx EVM 进行过测试。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    感谢你的答复。

    现在、我们可以尝试 使用 WL1835MODCOM8B 进行开发。

    此致

    Krishna Vashistha