This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1007854/am6548-dcc
器件型号:AM6548我尝试在我们的定制板上使用带 AM6546 SR2.0的 DCC、但无法在源寄存器(DCCCLKSRC1和 DCCCLKSRC0)中放置任何内容。
此致
Johnny Mostraum
您好!
[引用 userid="443991" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1007854/am6548-dcc "]写入 DCCCLKSRC1和 DCCCLKSRC0时寄存器中始终为0 [/引用]如 TRM 的表12-9935中所述、我们必须首先通过向 KEY 位字段写入 KEY 值来启用时钟源-这仅对 SR2.0有效。 同样的推理也适用于 DCCCLKSRC1。
您好!
您可以按照 函数 DCCSetConfig()中 packages/ti/CSL/src/IP/DCC/V0/priv/DCC.c 中提到的顺序执行操作?
此代码在 packages/ti/CSL/example/dCC/DCC_singleshotmode_app/DCC_app_v1.c 和 DCC_app.c 中使用
您好!
我们使用了此代码并查看了示例、但运气不好。 寄存器 DCCCLKSRC0和 DCCCLKSRC1始终为0x00000000。
如前所述、我从 DCCREV 注册表中读取了3.0.0 (见下图)。 在我的文档(SPRUID7E)中、DCCREV 中的值为2.0.4。 3.0.0和2.2.4之间的区别是什么? 3.0.0上是否有任何文档? 附件还提供了我们使用的 am6548版本寄存器的图片(见下图)。