This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4 CPSW9G 交换机能否将主机端口配置为干线模式

Guru**** 2547600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1010224/tda4vm-can-the-tda4-cpsw9g-switch-configure-the-host-port-to-trunk-mode

器件型号:TDA4VM

请问 TDA4 CPSW9G 交换机是否可以将主机端口配置为中继模式、以便8个外部端口的数据流仅与主机通信? 我们要求外部网络端口只能与主机通信、并且彼此之间的通信方式不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、CPSW9G 支持8个端口到1的中继。 可以创建四个此类中继组。

    在 ENET-LLD 中、用于配置它的 IOCTL 为 CPSW_ALE_IOCTL_SET_TRUNK_CFG、包含中继配置的结构为 CpswAle_TrunkCfg、但当前没有启用此功能的示例。

    此致

    葡萄园