This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:如何配置 ALE 策略,将多播数据包从特定 CPSW9G 外部端口转发到 A72 (无需发送到其他 R5F)?

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1007714/dra821u-how-to-configure-ale-policy-to-forward-multicast-packets-from-specific-cpsw9g-external-port-to-a72-don-t-need-to-send-to-other-r5f-s

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:TDA4VMDRA821DRA829

尊敬的专家:

客户想知道 如何配置 ALE 策略,如[_ffrom _port_2、dst_multicing_IP/dst_Mac、TO_A72_flowid],以便将多播数据包从特定的 CPSW9G 外部端口转发到 A72 (不需要发送到其他 R5F)?

多播数据包将承载以下目标多播 IP 和 MAC。

IP 多播地址:239.192.255.251

MAC 多播地址:01-00-5E-40-FF-FB

请告诉我们可以配置哪种 ALE 条目吗? 以及如何填充该 ALE 条目中的字段?

非常感谢!

Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ALE 配置无关紧要。 目前不支持此功能(将多播数据包转发到 A72)。 它将添加到 SDK 8.1中(11月21日期限)。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vineyet。

    我可以在下面寻求您的帮助以回答更多问题吗?

    1. TI 的建议是否支持所有类型的多播数据包?
    2. TI 的建议是否会在 SDK V8.1中得到全面实施?
    3. 对于上面请求的简化用例、配置 ALE 表条目是否足以在 VSDK7.3上支持它? 如果是、如何进行配置?

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vineyet。

    通过电子邮件跟进。

    当前客户仅提供此用例。

    将多播数据包转发到 A72 (无需发送到其他 R5F),并使用如下修复多播 IP 或 MAC,从特定的 CPSW9G 外部端口(一个或多个)转发到 A72 (不需要发送到其他 R5F)。

    多播数据包将承载以下目标多播 IP 和 MAC、

    总之 、请您帮助回答以下问题吗?  

    问题1:在 TI 的建议准备就绪之前,是否可以配置 ALE 表条目来支持此用例? 可以使用哪种 ALE 表条目? 如何填写每个字段?

    问题2:如果不能使用 ALE、则可以使用 CPSW2G&CPSW9G 来支持它吗? 我已在 TT 下方提交。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors---internal/f/processors---internal-forum/1007893/tda4vm-tda4vm-the-feasibility-of-cpsw2g-cpsw9g-combined-solution-to-support-multi-cast-feature-on-two-tda4vm

    问题3:VxWorks 充当网关项目(DRA821)以及其他项目(TDA4VM)的 Linux 供应商。 那么、对于问题1和2的答案、DRA821和 TDA4VM/DRA829之间是否相同?

    问题4:根据发布计划,TI 的建议是否会在 SDK V8.1中得到全面实施? 使用 SDK V8.1、是否可以支持所有类型的多播数据包?

    谢谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    [引用 userid="355179" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1007714/dra821u-how-to-configure-ale-policy-to-forward-multicast-packets-from-specific-cpsw9g-external-port-to-a72-don-t-need-to-send-to-other-r5f-s/3724852 #3724852"]问题1:在 TI 的建议准备就绪之前,是否可以配置 ALE 表条目来支持此用例? 可以使用哪种 ALE 表条目? 如何填写每个字段?

    是的、这可以通过 ALE 配置实现。 我现在没有设置、我需要检查并返回到这个状态。 需要一些时间(1周)

    [引用 userid="355179" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1007714/dra821u-how-to-configure-ale-policy-to-forward-multicast-packets-from-specific-cpsw9g-external-port-to-a72-don-t-need-to-send-to-other-r5f-s/3724852 #3724852"]问题2:如果不能使用 ALE、则可以使用 CPSW2G&CPSW9G 来支持它吗? 我已在 TT 下方提交。

    不、是可行的。 您在该票证中指示的配置也是可能的。

    [引用 userid="355179" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1007714/dra821u-how-to-configure-ale-policy-to-forward-multicast-packets-from-specific-cpsw9g-external-port-to-a72-don-t-need-to-send-to-other-r5f-s/3724852 #3724852"]问题3:VxWorks 作为网关项目(DRA821)和其他项目(TDA4VM)的 Linux 供应商。 因此、对于问题1和2的答案、DRA821和 TDA4VM/DRA829之间是否相同?[/QUERQ]

    是的、DRA821和 DRA829是相同的

    [引用 userid="355179" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1007714/dra821u-how-to-configure-ale-policy-to-forward-multicast-packets-from-specific-cpsw9g-external-port-to-a72-don-t-need-to-send-to-other-r5f-s/3724852 #3724852"]问题4:根据发布计划,TI 的建议是否会在 SDK V8.1中得到全面实施? 使用 SDK V8.1、是否可以支持所有类型的多播数据包?[/引述]

    没错。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vineyet。

    添加 问题补充1。  这里是改进转发规则。

    1. 端口1 -> A72和端口5
    2. 端口5 -> A72和端口1
    3. a72 ->端口1和端口5
    4. 其它 MAC 端口不允许从外部接收多播数据包。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    客户必须编写自己的配置。 我只能提供配置 ALE 的基本框架。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    我正在编写一份 VLAN/ALE 用户指南、其中将介绍此内容以及有关此主题的其他要求。

    请给我一些时间来处理这个问题。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    请参阅此 用户指南 、其中包含说明和补丁。

    此致

    葡萄园