This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:用于检测 NAND 的 UBoot 代码

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1009465/processor-sdk-am335x-uboot-code-for-detecting-nand

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

您好!

  我无法在 u-boot 上检测到 AM335X-EVM 的 nand。

  任何人都可以为我提供 mLO、u-boot.img、以便您可以正常运行以重新配置 EVM。

  我不知道为什么我的内置 u-boot 无法检测到 NAND。

  非常感谢。

Judy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Judy:
    默认的 u-boot 构建支持 NAND。
    例如、在 AM335x GP EVM 上使用 SDK 6.3 u-boot 构建运行"nand info"@u-boot 提示符。

    => nand info
    Device 0: nand0, sector size 128 KiB
      Page size       2048 b
      OOB size          64 b
      Erase size    131072 b
      subpagesize      512 b
      options     0x0000400c
      bbt options 0x00008000

    请参阅 CPLD/配置文件部分、了解如何通过 DIP 开关 SW8 (在 GP 子板的 LCD 下)选择所需的外设。
    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_General_Purpose_EVM_HW_User_Guide
    例如、配置文件0 (SW8[4:1]= OFF)是选择 NAND 的选项之一。
    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

      我的 EVM 无法检测到 NAND。

       我买了一个旧的 EVM、这一个对 NAND 进行了侦察。

       因此、这不是软件问题。