This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:与 C6748 LCDK 的 DSPLIB 相关的查询

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1008956/tms320c6748-query-related-to-dsplib-of-c6748-lcdk

器件型号:TMS320C6748

您好!

我正在尝试通过 C6748 SDK 文件夹中的 DSPLIB 库实现滤波器。 我添加了库头文件、如屏幕截图所示。 但错误未得到解决。 我所面临的错误是:

无法打开源文件"ti/DSPLIB/src/DSPF_BLK_eswap16/DSPFblk_eswap16.h"。

请告诉我我缺少的内容。

我已在路径 C:\ti\C6748_Files 中安装了 SDK。 在"dsplib/inc/inc "中的 dsplib.h 文件中、我还尝试了修改后的路径。

例如、在 DSPLib.h 中、有头文件、如

#include

为了解决此错误、我还尝试了路径:

#include

但仍然无法解决错误。 在 C:/ti 路径中安装此 SDK 是否重要? 但是、如果安装在一个文件夹下、这会导致大量文件混乱、因为我已经在 ti 文件夹中安装了其他一些 DSP 的 SDK。 请帮我做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Waseem:

    AFAIK、在任何你想要的地方安装软件都没有限制。

    请注意、过多的方向深度可能会产生问题。 因此、对于安装、请在 C:\中坚持1或2的深度。

    请注意、PDK 和 DSPLIB 等其他组件是插件支持的组件、因此 CCS 可以发现这些组件。 查找产品的默认搜索路径为"C:\ti"。 如果您在其他地方安装了它,则需要提供已安装的安装的搜索路径。

    因此、我建议您在 RTSC 中发现组件(在您的情况下为 DSPLIB)、并在发现组件后重新启动 CCS。

    详细信息: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_how_to_guides.html#setup-ccs-for-evm-and-processor-sdk-rtos

    您可以参阅在发行版中完成的 DSPLIB 项目、并可能遵循与测试项目相同的方法。

    如果您在此之后仍面临问题、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将根据您的建议尝试并告知您。  

    但是、您能否让我了解一下从哪里可以获得发行版中完成的 DSPLIB 项目。  

    此外、请描述是否在其他路径而不是 C:/ti 中完成安装。 然后、从搜索路径中、您是指项目属性的"文件搜索路径"? 如上面的屏幕截图所示。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Waseem:

    您已经完成了 /DSPLIB /docs/DSPLIB_Users_Manual.html? 它详细介绍了如何通过 CCS 以及通过 makefile 构建 DSPLIB。

    如果您在使其为您工作方面遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢