This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:查询 TDA4中的 PCIe 配置及其用法

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1008998/tda4vm-query-for-pcie-configuration-and-its-usage-in-tda4

器件型号:TDA4VM

尊敬的 TI:

我对 TDA4 PCIe 与其他板的配置有疑问。

我希望在 TDA4硬件平台 和使用 PCIe 的其他硬件平台之间建立互联系统。

目前,要建立双通道 PCIe 接口,我是否可以在 TDA4中使用以下配置?

-建立双通道 PCIe 接口

-一个通道来自 SERDES2引脚组

-另一个通道来自 SERDES3引脚组

-其时钟来自 SERDES3引脚组

类似这样,当我从不同的 SERDES 组配置 PCIe 通道时, 是否可以进行修改?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何单个 PCIe 接口都应使用单个 SERDES 引脚组。  这包括 REFCLK。  接口不能跨多个 SERDES 引脚组扩展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert Eschler、

    这是您的明确答案。

    谢谢!