This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VM:基于 SDK v7.3的 mcu1_0 (mcusw)和 MCU2_1 (mcusw)之间的 Cdddipc

Guru**** 2135370 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1008498/faq-tda4vm-cddipc-between-mcu1_0-mcusw-and-mcu2_1-mcusw-based-on-sdk-v7-3

器件型号:TDA4VM

我正在努力将 Cddddipc 集成到 AUTOSAR 中、该 AUTOSAR 在 MCU1_0和 MCU2_1上运行。  我想在 MCU1_0 (运行 AUTOSAR)和 MCU2_1 (也运行 AUTOSAR)之间实现 IPC。

我的环境如下:

  • TDA4VM
  • SDK v7.3

请提供示例实施以供参考。