请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 我正在努力将 Cdddddipc 集成到在 MCU1_0上运行的 AUTOSAR 中。 我希望在 MCU1_0 (运行 AUTOSAR)和 MCU2_1 (运行视觉应用)之间实现 IPC。
我的环境如下:
- TDA4VM
- SDK v7.3
- SPL 负载(使用 SD 卡运行)
请提供示例实施以供参考。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以下示例可作为参考:
MCU1_0的修改如下:
e2e.ti.com/.../0456.cddipc_5F00_mcu1_5F00_0.diff
MCU2_1的修改如下:
e2e.ti.com/.../8780.cddipc_5F00_vision.diff
以下是基于上述修改的测试日志:
MCU1_0日志(来自 MCU_UART0、请在 Linux 中禁用 MCU_UART0以捕获这些日志):
e2e.ti.com/.../6840.ttyUSB1_5F00_2021_5F00_0610_5F00_132947_5F00_mcu1_5F00_0.txt
MCU2_1日志(来自 MAIN_UART0):
e2e.ti.com/.../7652.ttyUSB2_5F00_2021_5F00_0610_5F00_132947_5F00_mcu2_5F00_1.txt