This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:AM3356 (AMIC110/120)-支持 PRU 同步从 EtherCAT 和 Profibus

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, AMIC110, AMIC120, AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1005896/am3356-am3356-amic110-120---pru-simultaneous-slave-ethercat-and-profibus-supporting

器件型号:AM3356
Thread 中讨论的其他部件:ProfibusAMIC110AMIC120

各位同事、

我的客户正在搜索适用于 PRU 的同步从 EtherCAT 和 Profibus 解决方案、并询问 AM335x (AMIC110/120)是否可用于此目的?

或者、我们可以为该任务推荐哪种处理器? 客户对 PRU 的使用感兴趣、因为他以前制作过一些软件、并且对 PRU 非常了解。

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [如果 AM335x (AMIC110/120)可用于此用途、请引用 userid="98220" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1005896/am3356-am3356-amic110-120---pru-simultaneous-slave-ethercat-and-profibus-supporting "]



    [引用 userid="98220" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1005896/am3356-am3356-amic110-120---pru-simultaneous-slave-ethercat-and-profibus-supporting "]或者我们可以为此任务推荐哪种处理器?

     建议使用 AM437x。

    此致
    Dhaval Khandla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美好的一天

    感谢您的回答。

    您能告诉我什么适用于 AM437x 的 EVM 可用于测试适用于 PRU 的同步从 EtherCAT 和 Profibus?

    我们还有任何演示软件吗?

    谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhaval、

    请帮帮我。

    谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikhail
    很抱歉耽误你的答复。

    请参阅以下页面:

    此致
    Dhaval Khandla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!

    客户询问在 EtherCAT 和 Profibus 的同步从站中使用 AMIC110/am3356/AMIC120有何限制? 如果是 PRU 限制、您能告诉我为什么是这样吗? 软件工程师希望了解这里的限制。

    谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikhail
    AMIC110和 AM335x 的限制是它们只有一个 PRU-ICSS 实例。 因此、建议使用 AM437x。

    此致
    Dhaval Khandla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhaval、

    您可以帮助回答最后一个问题吗?

     客户询问如果 AMIC120有两个 PRU-ICSS,为什么不能在这里工作?

    谢谢、Mikhail