This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:如何在 A72/Linux 上启用 eth1 NIC?

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1007795/dra821u-how-to-enable-eth1-nic-on-a72-linux

器件型号:DRA821U

尊敬的专家。

客户想知道在 A72/Linux 上启用 eth1 NIC 涉及哪些用户空间中的驱动程序和库。

您是否会提供流程图来显示与主 R5F (运行 ETH FW)交互的流程?

非常感谢!

Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    我将在下周尝试写一些内容。 您是否查看了下的文档 /ethfw 和在该 链接上 ?

    您能告诉我文档差距以及您还想了解的内容吗?

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vineyet。

    我将首先向客户分享此链接。 并尝试延迟获取反馈。 谢谢你  

    Yong