This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:使用摄像头时、RTSP 流不可读

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1007646/dra746-rtsp-stream-not-readable-when-using-camera

器件型号:DRA746

您好!

我将 GST-rtsp-server 与此媒体管道配合使用:

"v4l2src device=/dev/video1 IO-mode=4! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=1920、height=1080、framerate=(fraction) 30/1'! VPE num-input-buffers=8! 排队! ducatih264enc intra-interval=1! h264parse! rtph264Pay MTU = 200" 

此流水线运行时没有任何错误、但 VLC 不显示任何视频、但接收数据。 使用 testsrc 替换 v4l2src 时、VLC 可以正常播放流、将 h264enc 放入 mp4mux 时、视频可以正常播放。 问题仅在将摄像头连接到管道时出现。

我还尝试使用分辨率较低、延迟较低的编码器设置运行、结果相同。

该平台是 Debian 9 Stretch。

对这一问题的任何支持都将会减少。

此致、
Lee