This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:CPSW2G/CPSW5G/CPSW9G 方框图?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1006842/tda4vm-cpsw2g-cpsw5g-cpsw9g-block-diagram

器件型号:TDA4VM

我们只能在 DRU821U TRM 页面5723中找到 CSPW2G 方框图。

请参阅下图。

那么、来自 TDA4 TRM 的 CPSW5G/9G 在哪里? 请指明。

有些客户询问这3种情况之间的差异是什么、他们知道速度是差异的。

但是、方框图在这3个模块之间有何差异?

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >那么、来自 TDA4 TRM 的 CPSW5G/9G 在哪里? 请指明。

    您可以在"高速串行接口->千兆位以太网交换机(CPSW0)-> CPSW0功能说明"下看到方框图。 现在、由于 J721E TRM 中的错误、CPSW 5G 对应的是 CPSW 9G、但我要在下面附上正确的 CPSW 9G 图

    >有些客户询问这3种速度有何差异、他们知道速度是差异的。

    我认为没有一个页面或演示文稿可以解释这种差异。 CPSW 5G/9G 几乎完全相同、除了端口数量。 CPSW 2G 是一种较旧的 IP。

    >但是、方框图在这3个模块之间有何差异?

    很抱歉,没有文件可以相互比较。 我们在 TRM 下仅提供描述性文档。 这是我将接受的建议、并为将来的 SDK 版本进行工作。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、葡萄园:

    您是否有一些 NDA 幻灯片或我们可以向客户展示的内容?

    由于 TDA4/DRA8具有如此多的芯片版本、客户需要此类详细信息来了解差异。

    这是因为他们需要检查 BOM 成本(价格)与 CPSW 性能。

    请帮助。

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    让我们离线讨论这一点。 如果没有其他答案、请接受上述答案。

    此致

    葡萄园