This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4

Guru**** 2038710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1006074/tda4vm-tda4

器件型号:TDA4VM

尝试 make SDK 时出现以下错误:

'[gcc]编译 C99 vx_display_host.c
Aarch64-unknown-no-qnx7.0.0-gcc-5.4.0:致命错误:无输入文件
编译已终止。
Concerto / finale.mak:308:目标/home/gz06072/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11/tiovx/out/J7/A72/QNX/release/module/.home.gz06072.ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11.tiovx.kernels_j7.hwa.host/vx_display_host.o 的配方失败
maked[1]:***[/home/gz06072/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11/tiovx/out/J7/A72/QNX/release/module/.home.gz06072.ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11.tiovx.kernels_j7.hwa.host/vx_display_host.o 错误1
make[1]:离开目录'/home/gz06072/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11/tiovx
makerules/makefile_tiovx_PTK_imaging_remote_device.mak:16:目标"tiovx"的配方失败
make:***[tiovx]错误2 '

您能否帮助确定我应该如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保 已遵循 Vision_apps 用户指南的安装/构建部分中的所有步骤。   

    是否对构建环境进行了任何 S/W 修改?

    如果是、请尝试备份更改、并确保构建环境稳定、然后重新引入更改并继续调试。

    如果是或否、运行"make SDK_clean;make SDK_scrub;make SDK -J4"将确保构建干净的编译环境、值得一试。

    关于该错误、您能否提供完整构建的日志。

    谢谢、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KB

    非常感谢您的友好帮助!

    我非常确信我遵循了用户指南、并且在构建过程中不会修改软件。

    我还尝试了"make sdk_clean;make sdk_scrub;make SDK -j4"多次、但最终出现了相同的错误。

    现在、我不确定我可以为这种情况做些什么。

    我想知道、通常哪种错误操作会导致这种错误?  

    期待您的回复和有希望的建议!

    下面是 make SDK 清理后的完整日志!

    小惠汉

    e2e.ti.com/.../log_5F00_when_5F00_making_5F00_sdk.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之前未见过此特定错误、因此请尝试了解故障点。   通常、PSDK QNX 7.1编译环境应正常工作、因此理论上讲、编译环境不正确、或者在编译 makefile 中更改的设置不正确。   

    请注意之前随附的日志"log_when _making_sdk.txt"、感谢您的提供。   

    生成投诉的 TI_AAA_AE.cf 文件位于成像目录中、因此您可以专注于测试、下面的文件会设定目标:

    使 imaging_clean

    进行成像

    看到的错误意味着当 gcc 编译器运行时、它无法找到预期的.c 文件。  

    • "ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11/images//algos/ae/src/TI_aaa_ae.c "文件
    • 构建环境中是否更改了任何与路径相关的变量?
    • 是正在修改的任何路径相关变量、在运行编译的窗口中
    • 构建环境是全新安装、还是在此构建环境上进行了更改或其他开发?

    谢谢、

    KB