This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 TI SDK7.2中使用 PHY 地址0

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1005675/tda4vm-use-phy-address-0-in-ti-sdk7-2

器件型号:TDA4VM

大家好、

我们希望使用与 cpsw9g 连接的3 phy、但 phy 芯片仅使用两个地址、即0和1进行设计。 在这种情况下、

我想问 TI SDK7.2中的 PHY 地址0是否可以用作广播地址? 作为 MDIO 指令向每个 PHY 广播 MAC 的形式、并使用相同的配置来配置每个 PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道有这样的功能,我会进行检查。

    请先告诉我

    1.这些 TI PHY 是吗?

    2.您是否能够单独配置 PHY?

    此致

    葡萄园