This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:关于 J721E 和 J7200 DIFF 支持的 ETH 端口号?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1006170/dra821u-about-supported-eth-port-numbers-for-j721e-and-j7200-diff

器件型号:DRA821U

根据本文档:

/ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-07_03_00_07.tar/ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-07_03_00_07/ethfw/docs/user_guide/ethfw_c_ug_top.html

在"硬件依赖项"部分中、有一个说明:

这是否意味着 J7200仅支持:CPSW2G 和 CPSW5G,而不支持 CPSW9G? 对吧?

那么、GESI 卡仅适用于 J721E? 请确认。

如果这是真的、在本文档中会有一句话:

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/07_03_00_07/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/evm_setup_j7200.html?highlight=cpsw5g

"GESI (网关/以太网交换机/工业)子卡是一款适配器板、具有用于网关和工业用例的附加外设。 这在 J7200中支持 CAN 端口。"

我们现在对这两个文档感到困惑、请详细解释。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到任何冲突、EthFW 用户指南不涉及 CAN、仅指以太网、因此正确的说法是 J7200不依赖于 GESI、因为在 J7200 EVM 上、QSGMII 卡支持以太网。

    如果要运行内置网关应用、则需要 GESI 卡、因为它具有主域 CAN 端口4和8 (在演示中使用)

    CPSW 和 CAN 是两种不同的 IP 和协议。

    此致

    葡萄园