This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4

Guru**** 2036780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1006076/tda4vm-tda4

器件型号:TDA4VM

你好、在那里

当我尝试 DL 演示'vx_app_tidl -cfg'时、我遇到以下错误

/vx_app_tidl -cfg ~/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11/vision_apps/dlp_demos/app_tidl/config/app_oc.cfg
/vx_app_tidl:加载共享库时出错:libApicalSim.so.1:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录

我不确定我能找到共享 lib:libApicalSim.SO.1以及如何处理该库。

有人可以给我一些建议吗?

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以确认您已下载了此处所述的 PC 仿真模式所需的其他依赖项

    如果是,您还需要按照 此处创建 libApicalSim.SO.1文件的步骤中所述运行脚本。

    此致、

    卢卡斯