This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:如何在 PRU-ICSS 上测试 Profinet?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/972593/66ak2g12-how-do-i-test-profinet-at-pru-icss

器件型号:66AK2G12

我想使用66AK2G12测试 Profinet。

我有66AK2G12 EVM 和 pdk_k2g_1_0_14。

是否有示例代码或是否有方法对其进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有人可以回答我的问题吗?  

    或者我的问题是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DaeGyu

    对拖延作出反应表示遗憾。  

    K2G 不再支持任何基于 ICSS 的工业协议。 如果 PROFINET 对您的产品/终端应用很重要、我建议评估 Sitara 系列器件之一

    有关支持的器件列表、请参阅 PRU 工业软件页面

    此致

    Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mukul  

    这是66AK2G TRM 中的图片截图。

    根据图片、"Profinet (Profinet)"被写为受支持、是不是错误的信息?

    还是以前支持此功能、但现在不再支持此功能?

    如果它 以前得到了支持、我想做一个简单的测试、

    PDK 中是否包含测试代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DaeGyu

    是的、最初的目的是支持此器件系列上的 Profinet 软件、因为它具有 ICSS。 但是、没有太多兴趣、客户通常认为 Sitara AM 系列器件足以满足其性能/应用需求。 因此、去年我们停止了对工业协议的支持、不再提供以这些应用为中心的 K2G ICE EVM。 我们确实需要清理 TRM 以及我们可能已就 K2G /工业协议提出建议的其他领域(遗憾地注意这些协议给您带来的困惑)  

    我们的工业协议产品在 AM 系列器件上表现出色、因此强烈建议您进行评估。

    尽管如此、可以在此处找到较旧的软件版本

    这将按原样提供,因此请注意,对于此系列器件,这方面的支持有限或没有支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Mukul

    我理解了、我将检查您所附的数据。

    感谢你的答复。