This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:我们可以从何处下载 PSDK RTOS 的 Windows 安装程序?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/973869/dra821u-where-can-we-download-windows-installer-of-psdk-rtos

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:DRA821

您好!

客户需要 DRA821 PSDK RTOS 的 Windows 安装程序、但他们只能找到 Linux 安装程序。 你有这件事吗? 如果您有,他们可以从哪里下载它?

谢谢、此致、
Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 Windows Installer、因为 PSDK 只能在 Linux 计算机上构建。

    此致、
    斯坦利