主题中讨论的其他器件: DRA722、 AM5729
您好!
我对 DDR 的存储器映射有疑问。
DDR 起始地址为0x80000000、内核映像在引导过程中加载到0x82000000。
我可以将加载地址更改为任何具有 DDR 空间的地址吗?
在 AM571x Linux SDK 中、我无法获得有关引导过程的 DDR 存储器映射的信息、如下所示。
加法
请回答。
我可以将加载地址更改为任何具有 DDR 空间的地址吗?
我在 ti_armv7_common.h 中找到以下声明
#define CONFIG_SYS_LOAD_ADDR 0x82000000
#define DEFAULT_LINUX_BOOT_ENV \
"loadaddr=0x82000000\0"\
"kernel_addr_r=0x82000000\0"\
"fdtaddr=0x88000000\0"\
"FDT_addr_r=0x880000\0"\
"rdaddr=0x88080000\0"\
"ramdisk_addr_r=0x88080000\0"\
"脚本地址=0x80000000\0"\
"pxefile_addr_r=0x80100000\0"\
"bootm_size=0x10000000\0"\
"BOOT_FDT=Try \0"
此致。