This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCS 10.2 Linux 无 GUI 无法找到 SimpleLink MSP432

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/971931/ccstudio-ccs-10-2-linux-no-gui-cannot-find-simplelink-msp432

器件型号:CCStudio

大家好、

我在 Linux 服务器上构建两个项目时遇到一些问题、尽管我已经在另一台 Windows 计算机上构建了它们。 这是我的设置和相关的错误消息。

  • 机器:Linux、带 Ubuntu 18.04.3 LTS (GNU/Linux 4.15.0-76-generic x86_64)
  • 已安装:/root/ti 下的 CCS 10.2
  • 已安装:SimpleLink MSP432、 ti-cgt-arm_20.2.0.LTS 和/root/ti 上的 xdctools_3_61_00_16_core (工具链和 XDC 工具手动复制到目录中!)
  • 要编译的工程:1)自有工程2)参考 tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs

我把它用在一台窗户机器上、它工作得非常好。 唯一的区别是、我可以通过 GUI 验证我的设置、我在开始时已经完成了一次。

现在、在 Linux 计算机上、我可以使用终端命令(与在我的 Windows 设置中相同)创建工作区

/root/ti/ccs1020/ccs/eclipse/eclipse -noSplash -data /mydir/-application com.ti.ccstudio。apps.importProject -ccs.location project1 -ccs.location mydir/tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_RELEASE_CCS/tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_RELEASE_CCS 

第二步是构建工作区、这会给我带来错误。 我正在运行:

/root/ti/ccs1020/ccs/eclipse/eclipse -noSplash -data /mydir/-application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.workspace 

这会给我带来以下错误:

发生构建文件生成错误..

产品 com.ti.SIMPLELINK_MSP432E4_SDK v4.10.0.13当前未安装、且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。

构建停止..

感谢您的帮助!

最好

FABI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在构建工作区之前、我通过运行此命令找到了解决方案:

    /eclipse -noSplash -data /root/ti-ccs/workspace -application com.ti.common.core.initialize -rtsc.productDiscoveryPath "root/ti/ccs1020/;/root/ti 

    不、我在构建时遇到了一些其他问题:

    subdir_rules.mk:10:目标'Build-90018911-InProc '的配方失败
    虚拟机初始化期间发生错误
    java.lang.UnsatisfiedLinkError:java.io.FileDescriptor.set(I)J
           java.io.FileDescriptor.set(Native 方法)
           在 java.io.FileDescriptor.standardStream (FileDescriptor.Java:163)
           java.io.FileDescriptor。 (FileDescriptor.Java:96)
           java.lang.System.initializeSystemClass(System.java:1188)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以...

    我自己解决了问题:D

    我安装了新的软件、并按照此 Docker 映像中的步骤操作:

    https://github.com/ahills60/ti-ccs-docker/blob/master/Dockerfile