This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5416:重新设计的 nfBGA 说明

Guru**** 2541700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/972494/tms320vc5416-redesigned-nfbga-clarification

器件型号:TMS320VC5416

大家好、团队、

我的客户想确认重新设计的 nfBGA OPN TMS320VC5416GWS160是否是采用旧 MicroStar JuniorTmBGA OPN TMS320VC5416GGU160的 FFF? 查看以下文档、无技术差异。

https://www.ti.com/lit/er/sprz477/sprz477.pdf

但是、他们查看了 Mouser、了解 了 TMS320VC5416GGU160具有 RAM 256KB ROM 32KB 最大时钟频率160MHz 和 TMS320VC5416GWS160具有 RAM 128KB ROM 16KB 最大时钟频率20MHz 的信息

e2e.ti.com/.../Confronto-alternative.pdf

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好、 更改仅为软件包。 该部件是相同的 FFF。  请参阅器件数据手册以了解规格...不确定 Mouser 列出的是什么、但 TI.com 上的 TI 数据手册将是正确的信息。