This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5416:TRST 引脚的下拉电阻

Guru**** 2541840 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/970435/tms320vc5416-pull-down-for-trst-pin

器件型号:TMS320VC5416

各位专家、您好!

这是一个相关问题的延续。

我的客户遇到了 TMS320CV5416无法在他创建的板上正确启动的问题。 在温度高于20°C 且湿度约为80%的情况下、此问题似乎经常出现。 但是、它似乎在温度高于30°C 且湿度较低的情况下正常启动。 在发生此故障的地方加热电路板似乎可以消除症状。 因此、我们无法执行换用测试、因为从电路板上移除 IC 时、问题不再是由发热引起的。 当我们检查客户的设计时、TRST 引脚打开。

在上一个线程之后、他们向 TRST 引脚添加了一个470欧姆的下拉电阻器、但无法使其正确启动。 电路板上的 JTAG 电路连接了5个器件、如下所示。 (从图 A-7中)。 TMS320C54x DSP CPU 的多处理器连接器参考指南)

我知道对该器件的支持有限、但如果可能、您可以告诉我以下问题吗?

Q1:如果同时连接了五个器件、我是否应该使用470Ω Ω/5=大概94Ω Ω 的下拉电阻器?
还是使用4.7Ω Ω(或2.2kΩ Ω)的下拉电阻器更好、如下图所示? (从图3中可以看出。 《XDS 目标连接指南》中具有多个目标器件和缓冲 JTAG 信号的单个仿真接头)。对于 VC5416、数据表中有一个下拉电阻器的建议值、但我对菊花链连接应遵循的值感到困惑。

Q2:很难将 TMS320VC5416安装在 TRST 引脚附近、因此它们的安装距离要远一些。 这是可以的吗?

问题3:他们这次不使用 TRST 引脚的缓冲器、正常启动是否不需要缓冲器?
TRST 引脚被标记为"如果 TRST 引脚被连接至多个 DSP、建议使用一个缓冲器来确保符合 VIL 和 VIH 规范。" 但我知道在连接仿真器时应该使用缓冲器。

Q4:我是否正确地认为、如果 TRST 引脚在上电时固定为低电平(= 0.8V 或更低电压)、器件应该正常运行?
我们目前正在要求客户在上电时检查 TRST 引脚的波形。 如果 TRST 引脚固定为低电平、我们认为器件无法正常启动的原因是其他原因。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    有人对此问题有看法吗?
    我的客户正在寻找答案、如果您能让我知道情况、我将不胜感激。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以- SAN

    如您所知,我们无法支持有关此主题的更深入的问题。 与仿真专家讨论后,他对 C5000/C5416和任何特定于器件的历史都不熟悉,以下是对我们知识的最佳响应。

    除了 我在下面提供的内容外,恐怕我们在这方面可能没有进一步的指导

    Q1 nTRST 将广播给扫描链中的所有抽头。 较新器件/数据表中的值建议单个下拉电阻(4.7kOhm)足够。

    此网页可能有用:
    software-dl.ti.com/.../emu_xds_target_connection_guide.html

    在5416数据表中、电阻值为470Ohm。 我没有背景来说明这种情况的原因。

    Q2:nTRST 不是定时关键,因此较长的路由是可以的。


    问题3:我认为不需要缓冲器,但很奇怪数据表专门指出了这一点。


    Q4:我认为它会接近0比0.8,但是的--如果满足 VIL,那么我认为 nTRST 不是这里的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhatnagar-San

    感谢您邀请仿真专家参与本主题的学习。 我理解了您的回答内容。

    我还没有从客户那里获得信号测量值、但我会要求他们使用4.7kΩ 来验证运行情况、并在470Ω 无法满足 VIL 时发出信号。

    再次感谢您的友好支持与合作。

    此致、
    还不错