This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MA:器件性能

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA3MA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/971129/tda3ma-device-performance

器件型号:TDA3MA

您好、先生、

一位客户对 TDA3MA 的 TI 产品感兴趣。

他有一些技术问题、您能帮我澄清这些问题吗?

Csi2、SPI 和 QSPI 的通信速率和工作模式是多少?通信传输的数据范围是多少?

  在 TI 技术文档中的哪里可以找到这些信息?

2.该 DPS 是否支持 MPU、最大区域数和每个区域的大小是多少?

3.断电后引脚的电平状态、上电和断电时的电平状态以及复位时的电平状态是什么?

4、时钟引脚高电平的定义、时钟引脚低电平的定义、

该 DSP 整个时钟树的关系和价值?

谢谢。