你好
我们有一个基于 AM3358BZCZ100的定制板、具有单个 DDR3L (但用作 DDR3)。 对于此 DDR3L 器件、我们有两个源、如下所示:
来源#1 Micron:MT41K256M16TW-107:P
资料来源#2三星:K4B4G1646E-BYMA
Micron 的部件始终运行良好、但 Samsung 的部件(我们是第一次使用)似乎无法启动系统。 我们最初判断引导加载程序无法加载到 DDR 中、我们的引导序列配置如下所示
SYSBOOT[4:0]:11000、通过 SD 卡从 MMC0引导。 我们检查了 SDIO 时序是否正常、但在电路板上电后、信号通过低速保持大约320ms。
我们已经检查了 EMIF (通过下面的链接连接)和 ODT 配置、在这两个源之间没有发现差异。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/EMIF_5F00_Config_5F00_20200314.xlsx
请:
使用 AM3358与不同的 DDR3器件兼容时、还应考虑哪些因素?
2. 除了 DDR 之外,还有哪些其他硬件/软件因素可能会影响程序加载?
此致
TC Liu