This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA4VM:TDA4 - R5F2_1 Loss Rx CAN 消息

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/968771/compiler-tda4vm-tda4---r5f2_1-loss-rx-can-message

器件型号:TDA4VM

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

SDK:7.0.0

为什么在 A72中每秒处理1 GB 的 disk_io 会影响 R5F2_1 Loss Rx CAN 消息?

不同 CPU 的中断是否独立?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 MCU2_1是否也在从 DDR 执行? 如果是、您能否尝试将 MCU2_1 CAN 相关代码放入 MSMC (0x7000_0000)中、并检查该现象是否仍然存在?

    此致、

    Karan