我参考 OMAP L138技术参考手册(SPRUH77A)、13.2节 DSP 唤醒描述了从 ARM 唤醒 DSP 的过程。
您是否知道是否有从 ARM 对 DSP 进行热复位的任何过程?
假设一个 DSP 应用场景已经被 ARM 唤醒。 DSP 将始终向 ARM 发送检测信号事件。
如果 DSP 应用中出现任何错误、它将停止向 ARM 发送心跳事件。 我想让我的 ARM 应用在不复位整个系统的情况下对 DSP 进行热复位(ARM 应用)。
在这种情况下、如果有任何简单的程序来对 DSP 进行热复位? 或者、我需要按照 《OMAP L138技术参考手册 》第13.2节所述重新执行 DSP 唤醒过程?