This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2HV:如何在 TDA2x 上保持调试、连接后为什么没有输出?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/968041/ccs-tda2hv-how-to-keep-on-debug-on-tda2x-why-there-are-no-output-after-connecting

器件型号:TDA2HV

工具/软件:Code Composer Studio

我正在调试 TDA2HV 平台下的环视系统。 我使用自己的 PCB 而不是开发板。 AVM 器件可以正常输出图像,也可以正常输出预定义的 CAN 消息,然后我连接到 XDS110仿真器(使用删除 GEL 文件),将.XEM4符号格式的文件下载到 M4内核,断开 CanCtrlLink_tskMain()函数附近的断点, 然后单击以运行。 图像可以正常显示、但 CAN 消息不再输出、也不能停留在断点处。 CanCtrlLink_tskMain()函数以以下形式调用:
int32 CANCtrlLink_init( void ){
(笑声)
状态= Utils_tskCreate (&pObj->tsk、
CANCtrlLink_tskMain、
CANCTRL_LINK_TSK_PRI、
gCanCtrlLink_tskStack[canCtrlId]、
system_default_TSK_stack_size、pObj、tskName );
(笑声)

此函数位于 canCtrlLink_tsk.c 中;
void ChainCommon_Init()

Board_init();
(笑声)
CANCtrlLink_init();
(笑声)

此函数位于 chains_common.c 中;

为什么在未连接仿真器的情况下可以输出、但在连接后没有输出? 图像始终正常输出。 我想断开 CANCtrlLink_tskMain 函数附近的点。 我应该怎么做才能停止该程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个主题中对此进行讨论、我将关闭这个主题。

    谢谢

    加维拉尤