This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:这是否支持 SSD?

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1160935/omap-l137-can-this-support-ssd

器件型号:OMAP-L137

各位专家:

我们想问基于 Arm 的 MCU OMAP-L137是否可以访问 SSD? 我看到 DSP 的相关博文:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/351650/use-tms320c6678-to-access-ssd

请确认。 或连接时需要考虑的任何要求?

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 此器件不支持 SATA 或 PCIe、其中任何一个都可用于连接 SSD。