This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否要同时安装 SDK 和 Code Composer Studio for am5718

Guru**** 2536520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1129329/do-i-want-to-install-both-sdk-and-code-composer-studio-for-am5718

器件型号:AM5718

您好!

我想在项目中使用 Yocto 2.6、因为需要 同时安装 SDK 和 Code Composer Studio 、以及 如何 才能释放这两个文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yocto 主要用于构建 Linux 文件系统和组件。 Code Composer Studio 用于许多不同的用途、但在 AM57xx 上、它可用于连接和调试各种内核。

    它们都可以根据需要独立使用、完全没有依赖关系。