This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:CAN't 克隆到 arago-project.org

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1131908/tmdxidk5718-can-t-clone-into-arago-project-org

器件型号:TMDXIDK5718

您好!

我已安装了 SDK 版本06.03.00.106

Arago 网站突然关闭、所有构建不再可用于克隆存储库

是否有任何替代站点可以克隆 SDK 构建步骤中包含的所有存储库?

因此、如果您知道 Arago 项目网站上的资源已转移到何处、请告诉我

如果我尝试使用 Colne,则会出现以下错误:

正在克隆到'tisdk'中...
致命:无法连接到 arago-project.org:
arago-project.org[0: 184.73.161.183]:Error=连接超时

平路机、

Mounika