This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA750:DRA750引导失败

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158407/dra750-dra750-boot-failed

器件型号:DRA750

您好 TI 人、

现在 、我正在使用 代码库 LGA_3.02.00.03处理 DRA750BJGABCQ1、我 正在对处理器无法启动的原因进行故障排除。

我有 DRA746BPGABCQ1、其代码库 为 LGA_3.02.00.03、并且它已成功启动。

DRA750的现象是 u-boot 甚至未运行。

感谢您的任何建议!

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的老板、

    请回答一个问题。 我们的代码库 为 v03.02.00.03、我们猜 DRA750串行 SOC 与 v03.02.00.03兼容。 您能仔细检查一下吗? 谢谢!

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    您在 DRA750的终端上是否有任何布线? 如果是、您可以共享日志吗?

    -凯尔西