This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:http://support.spectrumdigital.com/boards/evm5517/revf/

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1001119/tms320c5517-http-support-spectrumdigital-com-boards-evm5517-revf

器件型号:TMS320C5517

从何处获取 C5517 EVM 的测试示例

链接 无法正常工作

http://support.spectrumdigital.com/boards/evm5517/revf/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将看到我们是否有关于此方面的任何信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此对失踪人员的答复表示歉意。

    如果您能够获得所需信息、请告知我们。

    此致、

    Prasad