This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5410A:封装问题

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/999892/tms320vc5410a-package-question

器件型号:TMS320VC5410A

您好!

我的客户希望了解封装侧(而不是 PCB/电路板侧)的焊球详细信息。
请参见下图。




Q1)使用哪种焊盘类型(SMD 或非 SMD)?
Q2)焊盘直径尺寸(A)是多少?
Q3)什么是阻焊开口尺寸(B)?

客户知道、数据表机械数据部分提供了有关 PCB/电路板侧的类似信息、但他们也希望了解器件侧。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、 我们将看到我们是否能找到这些信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnon-San、

    你有更新吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnon-San、

     我们发布这个主题已经过去了一个月了。 请进行更新吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro San:

    Q1)使用哪种焊盘类型(SMD 或非 SMD)?

    A1) SMD

    Q2)焊盘直径尺寸(A)是多少?
    A2) 0.55+/-0.05 [mm]

    Q3)什么是阻焊开口尺寸(B)?
    A3) 0.45+/-0.05 [mm]

    此致、

    Ming