大家好、
阅读 MCUSW MCAL 文档、作为 TDA4的初学者、我无法完全理解到实施级别的文档。 最好能帮助我提出问题或指出正确的文档、以供参考以实现要求。
1.如何构建和刷写在 A72上运行 Linux 内核时提供的示例应用程序?
2.如何在安全 MCU 岛上运行 CAN 外设接口并将其与外部传感器连接?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
阅读 MCUSW MCAL 文档、作为 TDA4的初学者、我无法完全理解到实施级别的文档。 最好能帮助我提出问题或指出正确的文档、以供参考以实现要求。
1.如何构建和刷写在 A72上运行 Linux 内核时提供的示例应用程序?
2.如何在安全 MCU 岛上运行 CAN 外设接口并将其与外部传感器连接?
尊敬的 Sam:
您是否在 此处查看 MCUSW"CAN 响应和引导加载程序演示应用"的文档- http://downloads.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/demo_boot_app_mcu_rtos_top.html?
这是您要运行的演示吗?
此致、
Karan
------------
3.在 Linux 上应用修补程序
3.1 CD Linux-repo
3.2 git am 0001-ARM64-DTS-K3-j721e-common-proc-board-disable-mcu uar.patch
4.重建 Linux DTB 并更换 SD 卡
4.1 CD PSDKLA_intall_path
4.2使 Linux-dtbs 成为问题
4.3在 SD 卡 rootfs/boot/中更换新的 K3-j721e-common-proc-board.dTB
------------


您好、Karan、
我们正在使用文章中提到的 SDK7.1


k3-j721e-common-proc-board.dtb
/home/sam/ti_sdk_v1_REF/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_01_00_10/board-support/linux-5.4.74 +gitAUTOINC+9574bba32a-g9574bba32a/arch/arm64/boot/dts/ti
tiboot3.
/home/sam/ti_sdk_v1_REF/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_01_00_10/board-support/u-boot_build/r5
tispl.bin
/home/sam/ti_sdk_v1_REF/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_01_00_10/board-support/u-boot_build/a72
u-boot.img
/home/sam/ti_sdk_v1_REF/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_01_00_10/board-support/u-boot_build/r5



尊敬的 Sam:
[引用 userid="488125" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1005286/tda4vm-mcal-can-interface-application-running-on-mcu-island-when-linux-running-on-a72-to-interface-external-sensor/3727574 #3727574"]

您需要将补丁应用到 Linux repo、而不是顶级 SDK。
CD /board-support/linux-5.4.74
Git am /linux/*
您能否尝试一下并向我提供反馈?
此致
Karan
您好、Karan、
问题已解决。 链接中提供的文件名错误" https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1003429/faq-tda4vm-mcusw-demo-on-can-along-side-linux-on-a72 "
在更正使其正常工作后生成并重新运行。
请更正链接中的文件名
CAN_profile_app_mcu1_0_release.xer5f => CAN_profile_app_mcu1_0_release.xer5f
感谢您的支持。