This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:MMC2_CLK 未输出

Guru**** 2819695 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1004891/tda4vm-mmc2_clk-not-outputting

器件型号:TDA4VM
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我们目前正在尝试启动一个 WiFi 器件、从 TDA4上的 MMC2_CLK 输出获取其时钟、目前该引脚在多路复用模式0中设置为具有上拉电阻的输入、Linux 器件树中包含以下行。

J721E_IOPAD (0x270、PIN_INPUT_PULLUP、0)

当将其作为 GPIO 启用时、我可以确认这是正确的引脚、但是当配置为 MMC2_CLK 模式时、它不输出时钟。 我希望 TI 的某个人能够提供一些见解、了解我们在将该引脚初始化为时钟源时可能遗漏的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spencer、

    大家好。  您是否已打开电源并启用了 MMC2模块的时钟?   另外、为了重新时序、请确保相应 PADCONFIG 寄存器中的 RXACTIVE 寄存器位设置为0x1。

    谢谢、此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiou、

    应启用该功能、这是通过 PSDK 提供的器件树从 Linux 中进行的。 如何验证 Linux 是否正确配置了时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spencer、

    您可以检查 arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-main.dtsi 以查看是否启用了相应的模块。  您还可以使用 devmem2访问 MMCSD2主机寄存器并确认读取的值为预期值。

    此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiou、

    我们已确认器件已通电、并在0x4F90000处响应预期子系统 ID:0x68403200

    谢谢、

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spencer、

    此问题是否仍然存在?  如果是、请转储主机控制器寄存器(例如 SysConfig、PRESENTSTATE、HOST_CONTROL1 /2等)。  此外、请阐明将 MMCSD2 CLK 设置为输入意味着什么;它应该是输出。

    此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiou、
    是的、此问题仍处于活动状态、很抱歉、如果我在问题仍在发生之前不清楚。
    为了澄清有关将寄存器设置为输入的注释、我使用它来验证我们确实具有正确的引脚。 当尝试运行时钟时、它被正确配置为输出。
    这是 Linux 在器件超时时时执行的寄存器转储、这应该包括您要求的所有寄存器。

    [  535.859592] mmc2: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [  535.865327] mmc2: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [  535.871749] mmc2: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00001004
    [  535.878170] mmc2: sdhci: Blk size:  0x00000000 | Blk cnt:  0x00000000
    [  535.884591] mmc2: sdhci: Argument:  0x00000000 | Trn mode: 0x00000000
    [  535.891012] mmc2: sdhci: Present:   0x01f20001 | Host ctl: 0x00000001
    [  535.897433] mmc2: sdhci: Power:     0x0000000e | Blk gap:  0x00000080
    [  535.903854] mmc2: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x0000e8c7
    [  535.910274] mmc2: sdhci: Timeout:   0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [  535.916695] mmc2: sdhci: Int enab:  0x00ff0003 | Sig enab: 0x00ff0003
    [  535.923116] mmc2: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [  535.929537] mmc2: sdhci: Caps:      0x7fe8c801 | Caps_1:   0x18000407
    [  535.935957] mmc2: sdhci: Cmd:       0x00000102 | Max curr: 0x00000000
    [  535.942378] mmc2: sdhci: Resp[0]:   0x00000000 | Resp[1]:  0x00000000
    [  535.948798] mmc2: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
    [  535.955218] mmc2: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [  535.959646] mmc2: sdhci: ADMA Err:  0x00000000 | ADMA Ptr: 0x0000000000000000
    [  535.966759] mmc2: sdhci: ============================================

    谢谢、

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spencer、

    您的系统似乎无法识别任何卡连接、因此关闭了总线电源。  您是否有任何东西连接到 MMC2_SDCD 引脚(多路复用到 I3C0_SCL 上)?   

    此外、现在时钟仍以400kHz 的频率运行。  探测信号时、请确保缩小到足够大的范围、以便捕获时钟。  因此、您可能错过了信号通道上的初始切换。  

    此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiou、
    MMC2_SDCD 当前配置为 GPIO1_5、并用作某些 GMSL 部件的使能线路。

    谢谢、

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spencer、  

    应连接 SDCD 以使接口正常工作。  如果这不是一个选项、请尝试在 SW 中编码 SDCD 状态: 在主机控制1中设置位[7]、并使用同一寄存器的位[6]即时修改 SDCD 状态。

    此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiou、
    目前、Linux 负责启动器件、并将驱动程序配置为不可拆卸、我认为这会导致它忽略 SDCD 引脚的状态。 但是、我尝试设置主机控制1位[7]和[6]、并且能够确认更改是否持续、因为 Linux 执行的超时寄存器转储显示了更改的寄存器。 这不会改变不输出时钟的行为。

    谢谢、

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spencer、

    您能否共享波形捕获的最新日志和屏幕截图?  还请监控电压电平以确保其稳定。

    谢谢、此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiou、
    这里是在我的示波器上看到的启动期间的波形图。 我还在 J7上附加了来自 Linux 的引导日志。


    U-Boot SPL 2020.01-00006-g503df94037-dirty (Jul 13 2021 - 16:42:54 -0400)
    SYSFW ABI: 3.0 (firmware rev 0x0014 '20.04.1-v2020.04a (Terrific Lla')
    Reading on-board EEPROM at 0x50 failed -1
    Trying to boot from MMC2
    Loading Environment from MMC... *** Warning - No MMC card found, using default environment
    
    Remoteproc 2 started successfully
    ** File not found /lib/firmware/j7-mcu-r5f0_0-fw **
    Starting ATF on ARM64 core...
    
    NOTICE:  BL31: v2.3():07.00.00.005-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 14:33:55, Jun 17 2020
    
    U-Boot SPL 2020.01-00006-g503df94037-dirty (Jul 13 2021 - 16:42:45 -0400)
    SYSFW ABI: 3.0 (firmware rev 0x0014 '20.04.1-v2020.04a (Terrific Lla')
    Reading on-board EEPROM at 0x50 failed -1
    Trying to boot from MMC2
    i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
    Error reading output register
    
    
    U-Boot 2020.01-00006-g503df94037-dirty (Jul 13 2021 - 16:42:45 -0400)
    
    SoC:   J721E SR1.0
    Model: Texas Instruments K3 J721E SoC
    Reading on-board EEPROM at 0x50 failed -1
    Board: J721EX-PM1-SOM rev E2
    DRAM:  4 GiB
    not found for dev hbmc-mux
    Flash: 0 Bytes
    MMC:   sdhci@4f80000: 0, sdhci@4fb0000: 1
    Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment
    
    In:    serial@2800000
    Out:   serial@2800000
    Err:   serial@2800000
    Reading on-board EEPROM at 0x50 failed -1
    Net:   Could not get PHY for ethernet@046000000: addr 0
    phy_connect() failed
    No ethernet found.
    
    Hit any key to stop autoboot:  0
    gpio: pin 35 (gpio 35) value is 1
    Booting with fdtfile k3-j721e-d3-board.dtb
    i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
    Error reading output register
    switch to partitions #0, OK
    mmc1 is current device
    i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
    Error reading output register
    SD/MMC found on device 1
    55 bytes read in 2 ms (26.4 KiB/s)
    Loaded env from uEnv.txt
    Importing environment from mmc1 ...
    1513584 bytes read in 67 ms (21.5 MiB/s)
    Load Remote Processor 6 with data@addr=0x80080000 1513584 bytes: Success!
    1513584 bytes read in 68 ms (21.2 MiB/s)
    Load Remote Processor 7 with data@addr=0x80080000 1513584 bytes: Success!
    9314288 bytes read in 390 ms (22.8 MiB/s)
    Load Remote Processor 8 with data@addr=0x80080000 9314288 bytes: Success!
    17446920 bytes read in 725 ms (22.9 MiB/s)
    98030 bytes read in 8 ms (11.7 MiB/s)
    1593 bytes read in 4 ms (388.7 KiB/s)
    ## Flattened Device Tree blob at 82000000
       Booting using the fdt blob at 0x82000000
       Loading Device Tree to 00000000fdd9f000, end 00000000fdeb9fff ... OK
    
    Starting kernel ...
    
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x411fd080]
    [    0.000000] Linux version 5.4.40-g66cf445b76 (shill@D3290SXH) (gcc version 9.2.1 20191025 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10))) #2 SMP PREEMPT Tue Jul 13 14:19:53 EDT 2021
    [    0.000000] Machine model: Texas Instruments K3 J721E SoC
    [    0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (options '')
    [    0.000000] printk: bootconsole [ns16550a0] enabled
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a0000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a0100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a1000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1100000, size 31 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a1100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a3000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a3100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a4000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a4100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a5000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a5000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a5100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a5100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c66-dma-memory@a6000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c66-memory@a6100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c66-dma-memory@a7000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c66-memory@a7100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a8000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-dma-memory@a8000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a8100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-memory@a8100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000ac000000, size 32 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision_apps-dma-memory@ac000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision_apps_shared-memories, compatible id dma-heap-carveout
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000ce000000, size 720 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision_apps-core-heap-memory@ce000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000fb000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@fb000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000fb100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@fb100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] cma: Failed to reserve 512 MiB
    [    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
    [    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
    [    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
    [    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
    [    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.0
    [    0.000000] percpu: Embedded 2 pages/cpu s48408 r8192 d74472 u131072
    [    0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
    [    0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
    [    0.000000] CPU features: detected: EL2 vector hardening
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping off.  Total pages: 35779
    [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 mtdparts=47040000.spi.0:512k(ospi.tiboot3),2m(ospi.tispl),4m(ospi.u-boot),128k(ospi.env),128k(ospi.env.backup),1m(ospi.sysfw),-@8m(ospi.rootfs);47034000.hyperbus:512k(hbmc.tiboot3),2m(hbmc.tispl),4m(hbmc.u-boot),256k(hbmc.env),1m(hbmc.sysfw),-@8m(hbmc.rootfs) root=PARTUUID=a8d32d68-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 6, 4194304 bytes, linear)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 5, 2097152 bytes, linear)
    [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x9a800000-0x9e800000] (64MB)
    [    0.000000] Memory: 2583168K/2293760K available (9662K kernel code, 974K rwdata, 4096K rodata, 1920K init, 689K bss, 18446744073709262208K reserved, 0K cma-reserved)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
    [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=2.
    [    0.000000]  Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
    [    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
    [    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
    [    0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    [    0.000000] GICv3: 960 SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: Distributor has no Range Selector support
    [    0.000000] GICv3: 16 PPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: no VLPI support, no direct LPI support
    [    0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000001900000
    [    0.000000] ITS [mem 0x01820000-0x0182ffff]
    [    0.000000] GIC: enabling workaround for ITS: Socionext Synquacer pre-ITS
    [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: allocated 1048576 Devices @8c0800000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0)
    [    0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
    [    0.000000] GICv3: using LPI property table @0x00000008c00c0000
    [    0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
    [    0.000000] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x00000008c00d0000
    [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x2b8/0x438 with crng_init=0
    [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 200.00MHz (phys).
    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049d3e8, max_idle_ns: 440795210634 ns
    [    0.000001] sched_clock: 56 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns
    [    0.008377] Console: colour dummy device 80x25
    [    0.012938] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
    [    0.023606] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.028354] LSM: Security Framework initializing
    [    0.033100] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 0, 65536 bytes, linear)
    [    0.040669] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 0, 65536 bytes, linear)
    [    0.072724] ASID allocator initialised with 32768 entries
    [    0.086253] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.099788] Platform MSI: gic-its@1820000 domain created
    [    0.105400] PCI/MSI: /interconnect@100000/interrupt-controller@1800000/gic-its@1820000 domain created
    [    0.122835] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [    0.159798] Detected PIPT I-cache on CPU1
    [    0.159819] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000
    [    0.159830] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x00000008c00e0000
    [    0.159858] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x411fd080]
    [    0.159909] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
    [    0.189254] SMP: Total of 2 processors activated.
    [    0.194058] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [    0.199312] CPU features: detected: CRC32 instructions
    [    0.210908] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [    0.215100] alternatives: patching kernel code
    [    0.220138] devtmpfs: initialized
    [    0.228396] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
    [    0.238366] futex hash table entries: 512 (order: -1, 32768 bytes, linear)
    [    0.245539] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.251284] NET: Registered protocol family 16
    [    0.256008] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
    [    0.262490] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.277839] HugeTLB registered 16.0 GiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.284692] HugeTLB registered 512 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.291451] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.300092] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
    [    0.307315] vsys_3v3: supplied by evm_12v0
    [    0.311630] vsys_5v0: supplied by evm_12v0
    [    0.316239] iommu: Default domain type: Translated
    [    0.321388] SCSI subsystem initialized
    [    0.325675] mc: Linux media interface: v0.10
    [    0.330056] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [    0.335667] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.340736] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.350072] PTP clock support registered
    [    0.354082] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.357824] FPGA manager framework
    [    0.361339] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [    0.367969] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.374284] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [    0.378328] VFS: Dquot-cache hash table entries: 8192 (order 0, 65536 bytes)
    [    0.387728] Carveout Heap: Exported 512 MiB at 0x00000000ae000000
    [    0.393961] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.393963] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
    [    0.400371] NET: Registered protocol family 2
    [    0.411759] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 0, 65536 bytes, linear)
    [    0.420518] TCP established hash table entries: 32768 (order: 2, 262144 bytes, linear)
    [    0.428713] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 3, 524288 bytes, linear)
    [    0.436479] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
    [    0.443217] UDP hash table entries: 2048 (order: 0, 65536 bytes, linear)
    [    0.450108] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 0, 65536 bytes, linear)
    [    0.457506] NET: Registered protocol family 1
    [    0.462222] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.468277] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.473080] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.477882] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.484466] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.488810] hw perfevents: enabled with armv8_pmuv3 PMU driver, 7 counters available
    [    0.500272] Initialise system trusted keyrings
    [    0.504887] workingset: timestamp_bits=46 max_order=16 bucket_order=0
    [    0.513443] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.519725] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.524898] Key type id_resolver registered
    [    0.529169] Key type id_legacy registered
    [    0.533264] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    0.540217] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
    [    0.553550] Key type asymmetric registered
    [    0.557735] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.562745] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
    [    0.570307] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.574932] io scheduler kyber registered
    [    0.580168] pinctrl-single 4301c000.pinmux: 94 pins, size 376
    [    0.586243] pinctrl-single 11c000.pinmux: 173 pins, size 692
    [    0.592387] pinctrl-single a40000.timesync_router: 512 pins, size 2048
    [    0.601536] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.607804] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.614136] ti-pat 31010000.pat: Found PAT Rev 1.0 with 16384 pages
    [    0.620546] debugfs: Directory '31010000.pat' with parent 'regmap' already present!
    [    0.628526] ti-pat 31011000.pat: Found PAT Rev 1.0 with 16384 pages
    [    0.634936] debugfs: Directory '31011000.pat' with parent 'regmap' already present!
    [    0.642855] ti-pat 31012000.pat: Found PAT Rev 1.0 with 16384 pages
    [    0.649271] debugfs: Directory '31012000.pat' with parent 'regmap' already present!
    [    0.657232] ti-pat 31013000.pat: Found PAT Rev 1.0 with 2048 pages
    [    0.663558] debugfs: Directory '31013000.pat' with parent 'regmap' already present!
    [    0.671481] ti-pat 31014000.pat: Found PAT Rev 1.0 with 2048 pages
    [    0.677802] debugfs: Directory '31014000.pat' with parent 'regmap' already present!
    [    0.687155] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
    [    0.699110] brd: module loaded
    [    0.705123] loop: module loaded
    [    0.708673] sysfs: cannot create duplicate filename '/devices/platform/dma_buf_phys'
    [    0.716599] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 5.4.40-g66cf445b76 #2
    [    0.723708] Hardware name: Texas Instruments K3 J721E SoC (DT)
    [    0.729663] Call trace:
    [    0.732161]  dump_backtrace+0x0/0x168
    [    0.735895]  show_stack+0x14/0x20
    [    0.739278]  dump_stack+0xb4/0xf8
    [    0.742663]  sysfs_warn_dup+0x5c/0x78
    [    0.746397]  sysfs_create_dir_ns+0xd8/0xf0
    [    0.750578]  kobject_add_internal+0x98/0x2c8
    [    0.754934]  kobject_add+0x90/0xf8
    [    0.758404]  device_add+0xe0/0x628
    [    0.761871]  platform_device_add+0x100/0x268
    [    0.766227]  platform_device_register_full+0xc8/0x140
    [    0.771385]  dma_buf_phys_init+0x68/0x94
    [    0.775387]  do_one_initcall+0x50/0x190
    [    0.779302]  kernel_init_freeable+0x194/0x22c
    [    0.783749]  kernel_init+0x10/0xfc
    [    0.787217]  ret_from_fork+0x10/0x18
    [    0.790871] kobject_add_internal failed for dma_buf_phys with -EEXIST, don't try to register things with the same name in the same directory.
    [    0.804994] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    [    0.809387] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [    0.814836] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver - version 2.4.0-k
    [    0.822839] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
    [    0.828905] sky2: driver version 1.30
    [    0.833167] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
    [    0.838796] i2c /dev entries driver
    [    0.842874] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    0.849187] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    0.853874] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    0.860177] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    0.867062] optee: probing for conduit method from DT.
    [    0.872326] optee: revision 3.8 (199fca17)
    [    0.872626] optee: initialized driver
    [    0.881484] NET: Registered protocol family 17
    [    0.886104] 9pnet: Installing 9P2000 support
    [    0.890496] Key type dns_resolver registered
    [    0.895007] registered taskstats version 1
    [    0.899194] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    0.907793] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.914129] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.921893] ti-sci 44083000.dmsc: ABI: 3.0 (firmware rev 0x0014 '20.04.1-v2020.04a (Terrific Lla')
    [    0.947997] random: fast init done
    [    0.992943] rtc-abx80x 0-0069: model 0805, revision 2.3, lot 373, wafer 1, uid 6eb6
    [    1.002766] rtc-abx80x 0-0069: Oscillator failure, data is invalid.
    [    1.009217] rtc-abx80x 0-0069: registered as rtc0
    [    1.014045] omap_i2c 40b00000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz
    [    1.020294] omap_i2c 40b10000.i2c: bus 1 rev0.12 at 400 kHz
    [    1.026448] omap_i2c 42120000.i2c: bus 2 rev0.12 at 400 kHz
    [    1.032467] omap_i2c 2000000.i2c: bus 3 rev0.12 at 400 kHz
    [    1.038359] omap_i2c 2010000.i2c: bus 4 rev0.12 at 400 kHz
    [    1.044223] omap_i2c 2030000.i2c: bus 6 rev0.12 at 100 kHz
    [    1.050134] omap_i2c 2040000.i2c: bus 7 rev0.12 at 100 kHz
    [    1.056035] omap_i2c 2050000.i2c: bus 8 rev0.12 at 100 kHz
    [    1.061912] omap_i2c 2060000.i2c: bus 9 rev0.12 at 100 kHz
    [    1.068231] ti-sci-intr interconnect@100000:interconnect@28380000:interrupt-controller2: Interrupt Router 137 domain created
    [    1.079797] ti-sci-intr interconnect@100000:interrupt-controller0: Interrupt Router 131 domain created
    [    1.089405] ti-sci-intr interconnect@100000:navss@30000000:interrupt-controller1: Interrupt Router 213 domain created
    [    1.100413] ti-sci-inta 33d00000.interrupt-controller: Interrupt Aggregator domain 209 created
    [    1.112740] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:235
    [    1.122619] k3-ringacc 2b800000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    1.129379] k3-ringacc 2b800000.ringacc: RA Proxy rev. 66346100, num_proxies:64
    [    1.138241] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:1024, gp-rings[440,150] sci-dev-id:211
    [    1.148395] k3-ringacc 3c000000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    1.155154] k3-ringacc 3c000000.ringacc: RA Proxy rev. 66346100, num_proxies:64
    [    1.162859] omap8250 2800000.serial: PM domain pd:146 will not be powered off
    [    1.170295] printk: console [ttyS2] disabled
    [    1.174676] 2800000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2800000 (irq = 17, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.183412] printk: console [ttyS2] enabled
    [    1.183412] printk: console [ttyS2] enabled
    [    1.191847] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [    1.191847] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [    1.202243] 2810000.serial: ttyS3 at MMIO 0x2810000 (irq = 18, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.211091] 2840000.serial: ttyS6 at MMIO 0x2840000 (irq = 19, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.219850] arm-smmu-v3 36600000.smmu: ias 48-bit, oas 48-bit (features 0x00001faf)
    [    1.228757] arm-smmu-v3 36600000.smmu: allocated 524288 entries for cmdq
    [    1.237620] arm-smmu-v3 36600000.smmu: allocated 524288 entries for evtq
    [    1.245174] arm-smmu-v3 36600000.smmu: msi_domain absent - falling back to wired irqs
    [    1.253948] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_populate_vreg: Unable to find vdd-hba-supply regulator, assuming enabled
    [    1.264462] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_populate_vreg: Unable to find vcc-supply regulator, assuming enabled
    [    1.274614] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_populate_vreg: Unable to find vccq-supply regulator, assuming enabled
    [    1.284852] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_populate_vreg: Unable to find vccq2-supply regulator, assuming enabled
    [    1.295609] scsi host0: ufshcd
    [    1.302403] cadence-qspi 47040000.spi: mt35xu512aba (65536 Kbytes)
    [    1.308582] 7 cmdlinepart partitions found on MTD device 47040000.spi.0
    [    1.315179] Creating 7 MTD partitions on "47040000.spi.0":
    [    1.320652] 0x000000000000-0x000000080000 : "ospi.tiboot3"
    [    1.326652] 0x000000080000-0x000000280000 : "ospi.tispl"
    [    1.332368] 0x000000280000-0x000000680000 : "ospi.u-boot"
    [    1.338103] 0x000000680000-0x0000006a0000 : "ospi.env"
    [    1.343664] 0x0000006a0000-0x0000006c0000 : "ospi.env.backup"
    [    1.349751] 0x0000006c0000-0x0000007c0000 : "ospi.sysfw"
    [    1.355457] 0x000000800000-0x000004000000 : "ospi.rootfs"
    [    1.596206] cadence-qspi 47040000.spi: Cadence QSPI NOR probe failed -517
    [    1.603875] cadence-qspi 47050000.spi: unrecognized JEDEC id bytes: 00 00 00 00 00 00
    [    1.611700] cadence-qspi 47050000.spi: Cadence QSPI NOR probe failed -2
    [    1.618531] cadence-qspi: probe of 47050000.spi failed with error -2
    [    1.663973] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    1.671616] libphy: 46000f00.mdio: probed
    [    1.675832] mdio_bus 46000f00.mdio: MDIO device at address 0 is missing.
    [    1.682536] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA00101, cpsw version 0x6BA80100 Ports: 2
    [    1.693956] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: Failed to request tx dma channel -517
    [    1.702583] am65-cpts 310d0000.cpts: CPTS ver 0x4e8a010a, freq:200000000, add_val:4 pps:0
    [    1.711167] mmc0: CQHCI version 5.10
    [    1.715858] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: link startup failed 1
    [    1.721339] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: UFS Host state=0
    [    1.726378] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: lrb in use=0x0, outstanding reqs=0x0 tasks=0x0
    [    1.734016] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: saved_err=0x0, saved_uic_err=0x0
    [    1.740441] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: Device power mode=1, UIC link state=0
    [    1.747298] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: PM in progress=0, sys. suspended=0
    [    1.748535] mmc0: SDHCI controller on 4f80000.sdhci [4f80000.sdhci] using ADMA 64-bit
    [    1.753896] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: Auto BKOPS=0, Host self-block=0
    [    1.753898] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: Clk gate=1
    [    1.768230] vdd_mmc1: supplied by vsys_3v3
    [    1.772564] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: error handling flags=0x0, req. abort count=0
    [    1.772566] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: Host capabilities=0x1587031f, caps=0x0
    [    1.772568] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: quirks=0x0, dev. quirks=0x0
    [    1.772573] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: ufshcd_print_pwr_info:[RX, TX]: gear=[0, 0], lane[0, 0], pwr[INVALID MODE, INVALID MODE], rate = 0
    [    1.776869] vdd_wifi_en: supplied by vsys_3v3
    [    1.784133] host_regs: 00000000: 1587031f 00000000 00000210 00000000
    [    1.791248] vdd_mmc2: supplied by vdd_wifi_en
    [    1.797057] host_regs: 00000010: 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    1.797059] host_regs: 00000020: 00000000 00000470 00000000 00000000
    [    1.797062] host_regs: 00000030: 00000008 00000001 00000000 00000000
    [    1.797064] host_regs: 00000040: 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    1.809764] omap-mailbox 31f80000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100
    [    1.813549] host_regs: 00000050: 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    1.813551] host_regs: 00000060: 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    1.813553] host_regs: 00000070: 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    1.813555] host_regs: 00000080: 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    1.820343] omap-mailbox 31f81000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100
    [    1.824239] host_regs: 00000090: 00000000 00000000 00000000 00000000
    [    1.830889] omap-mailbox 31f82000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100
    [    1.836909] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: hba->ufs_version = 0x210, hba->capabilities = 0x1587031f
    [    1.836913] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: hba->outstanding_reqs = 0x0, hba->outstanding_tasks = 0x0
    [    1.843579] omap-mailbox 31f83000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100
    [    1.849587] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: last_hibern8_exit_tstamp at 0 us, hibern8_exit_cnt = 0
    [    1.849590] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of pa_err errors
    [    1.849593] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of dl_err errors
    [    1.849595] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of nl_err errors
    [    1.856478] omap-mailbox 31f84000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc7100
    [    1.862439] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of tl_err errors
    [    1.862442] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of dme_err errors
    [    1.862444] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of auto_hibern8_err errors
    [    1.919529] mmc0: Command Queue Engine enabled
    [    1.924418] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of fatal_err errors
    [    1.932749] mmc0: new HS400 MMC card at address 0001
    [    1.938645] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: link_startup_fail[0] = 0x1 at 1627894 us
    [    1.938647] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of resume_fail errors
    [    1.938650] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of suspend_fail errors
    [    1.938652] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of dev_reset errors
    [    1.938654] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of host_reset errors
    [    1.938657] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: No record of task_abort errors
    [    1.948880] mmcblk0: mmc0:0001 S0J56X 14.8 GiB
    [    1.950471] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: clk: core_clk, rate: 250000000
    [    1.957105] mmcblk0boot0: mmc0:0001 S0J56X partition 1 31.5 MiB
    [    1.962878] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: clk: phy_clk, rate: 19200000
    [    1.968991] mmcblk0boot1: mmc0:0001 S0J56X partition 2 31.5 MiB
    [    1.975635] cdns-ufshcd 4e84000.ufs: clk: ref_clk, rate: 19200000
    [    2.064529] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 S0J56X partition 3 4.00 MiB, chardev (240:0)
    [    2.871888] j721e-pcie 2930000.pcie: host bridge /interconnect@100000/pcie@2930000 ranges:
    [    2.880166] j721e-pcie 2930000.pcie:    IO 0x4410001000..0x4410010fff -> 0x00001000
    [    2.887813] j721e-pcie 2930000.pcie:   MEM 0x4410011000..0x4417ffffff -> 0x00011000
    [    2.895556] j721e-pcie 2930000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
    [    2.901811] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-0f]
    [    2.907285] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff] (bus address [0x1000-0x10fff])
    [    2.916137] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x4410011000-0x4417ffffff] (bus address [0x00011000-0x07ffffff])
    [    2.926652] pci 0000:00:00.0: [104c:b00d] type 01 class 0x060400
    [    2.932655] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x4 may corrupt adjacent RW1C bits
    [    2.942291] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x4 may corrupt adjacent RW1C bits
    [    2.951944] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0xe8 may corrupt adjacent RW1C bits
    [    2.961664] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x3e may corrupt adjacent RW1C bits
    [    2.971392] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x92 may corrupt adjacent RW1C bits
    [    2.981115] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0xb2 may corrupt adjacent RW1C bits
    [    2.990859] pci 0000:00:00.0: supports D1
    [    2.994857] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
    [    3.000591] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x84 may corrupt adjacent RW1C bits
    [    3.012289] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
    [    3.020276] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x3e may corrupt adjacent RW1C bits
    [    3.029996] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x3e may corrupt adjacent RW1C bits
    [    3.039716] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x3e may corrupt adjacent RW1C bits
    [    3.051095] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-0f] end is updated to 01
    [    3.057705] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
    [    3.062872] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 474
    [    3.068825] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 474
    [    3.075544] ti-udma 285c0000.dma-controller: Channels: 24 (tchan: 12, rchan: 12, gp-rflow: 8)
    [    3.085904] ti-udma 31150000.dma-controller: Channels: 84 (tchan: 42, rchan: 42, gp-rflow: 16)
    [    3.097982] cadence-qspi 47040000.spi: mt35xu512aba (65536 Kbytes)
    [    3.104160] 7 cmdlinepart partitions found on MTD device 47040000.spi.0
    [    3.110759] Creating 7 MTD partitions on "47040000.spi.0":
    [    3.116231] 0x000000000000-0x000000080000 : "ospi.tiboot3"
    [    3.122208] 0x000000080000-0x000000280000 : "ospi.tispl"
    [    3.127880] 0x000000280000-0x000000680000 : "ospi.u-boot"
    [    3.133667] 0x000000680000-0x0000006a0000 : "ospi.env"
    [    3.139206] 0x0000006a0000-0x0000006c0000 : "ospi.env.backup"
    [    3.145287] 0x0000006c0000-0x0000007c0000 : "ospi.sysfw"
    [    3.150967] 0x000000800000-0x000004000000 : "ospi.rootfs"
    [    3.195989] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    3.203635] libphy: 46000f00.mdio: probed
    [    3.207851] mdio_bus 46000f00.mdio: MDIO device at address 0 is missing.
    [    3.214553] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA00101, cpsw version 0x6BA80100 Ports: 2
    [    3.226719] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: set new flow-id-base 48
    [    3.233904] pps pps0: new PPS source ptp1
    [    3.238046] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010a, freq:500000000, add_val:1 pps:1
    [    3.246991] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initialized cpsw ale version 57.4
    [    3.254283] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: ALE Table size 64
    [    3.261229] mmc1: CQHCI version 5.10
    [    3.295653] mmc1: SDHCI controller on 4fb0000.sdhci [4fb0000.sdhci] using ADMA 64-bit
    [    3.303910] mmc2: CQHCI version 5.10
    [    3.342365] mmc2: SDHCI controller on 4f98000.sdhci [4f98000.sdhci] using ADMA 64-bit
    [    3.350740] gpio-mux analog-mux0: 2-way mux-controller registered
    [    3.358065] debugfs: Directory 'pd:242' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    3.365440] debugfs: Directory 'pd:241' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    3.372745] debugfs: Directory 'pd:240' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    3.380048] debugfs: Directory 'pd:239' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    3.388939] rtc-abx80x 0-0069: Oscillator failure, data is invalid.
    [    3.395217] rtc-abx80x 0-0069: hctosys: unable to read the hardware clock
    [    3.413400] ALSA device list:
    [    3.416361]   No soundcards found.
    [    3.420071] Waiting for root device PARTUUID=a8d32d68-02...
    [    4.804083] mmc1: new high speed SDHC card at address aaaa
    [    4.809947] mmcblk1: mmc1:aaaa SA16G 14.8 GiB
    [    4.820125]  mmcblk1: p1 p2
    [    5.151686] EXT4-fs (mmcblk1p2): recovery complete
    [    5.163011] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    5.171121] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:98.
    [    5.181591] devtmpfs: mounted
    [    5.184994] Freeing unused kernel memory: 1920K
    [    5.189571] Run /sbin/init as init process
    [    5.454515] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [    5.538472] NET: Registered protocol family 10
    [    5.543322] Segment Routing with IPv6
    [    5.568828] systemd[1]: systemd 244.3+ running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR -SMACK +SYSVINIT +UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
    [    5.590586] systemd[1]: Detected architecture arm64.
    
    Welcome to Arago 2020.05!
    
    [    5.638027] systemd[1]: Set hostname to <j7-evm>.
    [    5.897703] systemd[1]: /lib/systemd/system/docker.socket:6: ListenStream= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/docker.sock → /run/docker.sock; please update the unit file accordingly.
    [    5.973252] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    5.979995] systemd[1]: system-getty.slice: unit configures an IP firewall, but the local system does not support BPF/cgroup firewalling.
    [    5.992327] systemd[1]: (This warning is only shown for the first unit using IP firewalling.)
    [    6.002260] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
    [  OK  ] Created slice system-getty.slice.
    [    6.024053] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    6.031281] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [  OK  ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [    6.048024] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    6.055127] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [  OK  ] Created slice User and Session Slice.
    [    6.076144] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [  OK  ] Started Dispatch Password …ts to Console Directory Watch.
    [    6.100073] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [  OK  ] Started Forward Password R…uests to Wall Directory Watch.
    [    6.124067] systemd[1]: Reached target Paths.
    [  OK  ] Reached target Paths.
    [    6.140023] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
    [  OK  ] Reached target Remote File Systems.
    [    6.156015] systemd[1]: Reached target Slices.
    [  OK  ] Reached target Slices.
    [    6.172019] systemd[1]: Reached target Swap.
    [  OK  ] Reached target Swap.
    [    6.196536] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [  OK  ] Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [    6.220049] systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
    [  OK  ] Reached target RPC Port Mapper.
    [    6.238859] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
    [  OK  ] Listening on Process Core Dump Socket.
    [    6.256158] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [  OK  ] Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [    6.291647] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
    [    6.299993] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [  OK  ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [    6.316219] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
    [  OK  ] Listening on Journal Socket.
    [    6.332289] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket.
    [  OK  ] Listening on Network Service Netlink Socket.
    [    6.352188] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
    [  OK  ] Listening on udev Control Socket.
    [    6.372118] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
    [  OK  ] Listening on udev Kernel Socket.
    [    6.395310] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
             Mounting Huge Pages File System...
    [    6.414597] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
             Mounting POSIX Message Queue File System...
    [    6.439277] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
             Mounting Kernel Debug File System...
    [    6.464338] systemd[1]: Mounting Temporary Directory (/tmp)...
             Mounting Temporary Directory (/tmp)...
    [    6.483429] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
             Starting Create list of st…odes for the current kernel...
    [    6.511119] systemd[1]: Starting Start psplash boot splash screen...
             Starting Start psplash boot splash screen...
    [    6.543635] systemd[1]: Started Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon.
    [  OK  ] Started Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon.
    [    6.566864] systemd[1]: Starting RPC Bind...
             Starting RPC Bind...
    [    6.580139] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
    [    6.592639] systemd[1]: Starting Journal Service...
             Starting Journal Service...
    [    6.618342] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
             Starting Load Kernel Modules...
    [    6.631946] cryptodev: loading out-of-tree module taints kernel.
    [    6.643474] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    [    6.648132] cryptodev: driver 1.10 loaded.
             Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    [    6.674729] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
    [    6.683229] EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted. Opts: (null)
             Starting udev Coldplug all Devices...
    [    6.702758] systemd[1]: Started RPC Bind.
    [  OK  ] Started RPC Bind.
    [    6.721132] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
    [  OK  ] Mounted Huge Pages File System.
    [    6.740384] systemd[1]: Started Journal Service.
    [  OK  ] Started Journal Service.
    [  OK  ] Mounted POSIX Message Queue File System.
    [  OK  ] Mounted Kernel Debug File System.
    [  OK  ] Mounted Temporary Directory (/tmp).
    [  OK  ] Started Create list of sta… nodes for the current kernel.
    [FAILED] Failed to start Start psplash boot splash screen.
    See 'systemctl status psplash-start.service' for details.
    [DEPEND] Dependency failed for Star…progress communication helper.
    [  OK  ] Started Load Kernel Modules.
    [  OK  ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
             Mounting Kernel Configuration File System...
             Starting Flush Journal to Persistent Storage...
    [    6.931779] systemd-journald[221]: Received client request to flush runtime journal.
             Starting Apply Kernel Variables...
             Starting Create Static Device Nodes in /dev...
    [  OK  ] Mounted Kernel Configuration File System.
    [  OK  ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
    [  OK  ] Started Apply Kernel Variables.
    [  OK  ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
    [  OK  ] Reached target Local File Systems (Pre).
             Mounting /media/ram...
             Mounting /var/volatile...
             Starting udev Kernel Device Manager...
    [  OK  ] Mounted /media/ram.
    [  OK  ] Mounted /var/volatile.
             Starting Load/Save Random Seed...
    [  OK  ] Reached target Local File Systems.
             Starting Create Volatile Files and Directories...
    [  OK  ] Started udev Coldplug all Devices.
    [  OK  ] Started Create Volatile Files and Directories.
    [  OK  ] Started udev Kernel Device Manager.
             Starting Network Time Synchronization...
             Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
    [  OK  ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
    [  OK  ] Started Network Time Synchronization.
    [  OK  ] Reached target System Initialization.
    [  OK  ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
    [  OK  ] Reached target System Time Set.
    [  OK  ] Reached target System Time Synchronized.
    [  OK  ] Started Daily rotation of log files.
    [  OK  ] Reached target Timers.
    [  OK  ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
    [  OK  ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
             Starting Docker Socket for the API.
    [  OK  ] Listening on dropbear.socket.
             Starting Reboot and dump vmcore via kexec...
    [  OK  ] Listening on Docker Socket for the API.
    [  OK  ] Reached target Sockets.
    [  OK  ] Reached target Basic System.
    [  OK  ] Started Job spooling tools.
    [  OK  ] Started Periodic Command Scheduler.
    [  OK  ] Started D-Bus System Message Bus.
             Starting Print notice about GPLv3 packages...
             Starting IPv6 Packet Filtering Framework...
             Starting IPv4 Packet Filtering Framework...
    [  OK  ] Started irqbalance daemon.
             Starting rc.pvr.service...
             Starting Login Service...
    [  OK  ] Started TEE Supplicant.
    [  OK  ] Started Reboot and dump vmcore via kexec.
    [  OK  ] Started IPv6 Packet Filtering Framework.
    [  OK  ] Started IPv4 Packet Filtering Framework.
    [  OK  ] Reached target Network (Pre).
             Starting Network Service...
    [  OK  ] Started Network Service.
             Starting Wait for Network to be Configured...
    [    7.978247] k3-dsp-rproc 4d80800000.dsp: assigned reserved memory node c66-dma-memory@a7000000
             Starting Network Name Resolution...
    [    8.010326] PVR_K:  302: Read BVNC 22.104.208.318 from HW device registers
    [    8.017988] rti-wdt 2200000.rti: heartbeat 60 sec
    [    8.023545] PVR_K:  302: RGX Device initialised with BVNC 22.104.208.318
    [    8.039715] [drm] Initialized pvr 1.10.5371573 20170530 for 4e20000000.gpu on minor 0
    [  OK  ] Started Login Service.
    [  OK  ] Started Network Name Resolution.
    [  OK  ] Reached target Network.
    [  OK  ] Reached target Host and Network Name Lookups.
             Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
    [  OK  ] Started NFS status monitor for NFSv2/3 locking..
             Starting Permit User Sessions...
    [  OK  ] Started Permit User Sessions.
    [  OK  ] Started Getty on tty1.
    [  OK  ] Started Serial Getty on ttyS2.
    [  OK  ] Started Serial Getty on ttyS3.
    [  OK  ] Reached target Login Prompts.
             Starting Synchronize System and HW clocks...
    [  OK  ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
    [    8.273071] rti-wdt 2210000.rti: heartbeat 60 sec
    [    8.329246] k3-dsp-rproc 4d80800000.dsp: configured DSP for IPC-only mode
    [  OK  ] Started Synchronize System and HW clocks.
    [    8.607234] remoteproc remoteproc0: 4d80800000.dsp is available
    [    8.817232] remoteproc remoteproc0: powering up 4d80800000.dsp
    [    8.823115] remoteproc remoteproc0: Booting fw image j7-c66_0-fw, size 1513584
    [    8.832935] k3-dsp-rproc 4d81800000.dsp: assigned reserved memory node c66-dma-memory@a6000000
    [    8.836106] k3-dsp-rproc 4d80800000.dsp: DSP initialized in IPC-only mode
    [    8.852640]  remoteproc0#vdev0buffer: assigned reserved memory node c66-dma-memory@a7000000
    [    8.865156] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [    8.873472]  remoteproc0#vdev0buffer: registered virtio0 (type 7)
    [    8.882953] remoteproc remoteproc0: remote processor 4d80800000.dsp is now up
    [    8.892914] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
    [    8.974984] lm75 0-0048: hwmon0: sensor 'tmp101'
    [    9.098520] lm75 0-0049: hwmon2: sensor 'tmp101'
    [    9.127260] at24 1-0051: 65536 byte 24c512 EEPROM, writable, 128 bytes/write
    [    9.144216] k3-dsp-rproc 4d81800000.dsp: configured DSP for IPC-only mode
    [    9.191990] random: crng init done
    [    9.195383] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [    9.214795] lm75 1-0048: hwmon3: sensor 'tmp101'
    [    9.232723] remoteproc remoteproc1: 4d81800000.dsp is available
    [    9.260178] at24 2-0050: 65536 byte 24c512 EEPROM, writable, 128 bytes/write
    [    9.277594] lm75 1-0049: hwmon4: sensor 'tmp101'
    [    9.328895] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: assigned reserved memory node c71-dma-memory@a8000000
    [    9.345117] lm75 1-004a: hwmon5: sensor 'tmp101'
    [    9.400078] remoteproc remoteproc1: powering up 4d81800000.dsp
    [    9.407091] remoteproc remoteproc1: Booting fw image j7-c66_1-fw, size 1513584
    [    9.419056] k3-dsp-rproc 4d81800000.dsp: DSP initialized in IPC-only mode
    
    [    9.435736]  remoteproc1#vdev0buffer: assigned reserved memory node c66-dma-memory@a6000000
    [    9.449791] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
    [    9.458459]  remoteproc1#vdev0buffer: registered virtio1 (type 7)
    [    9.467247] remoteproc remoteproc1: remote processor 4d81800000.dsp is now up
    [    9.478511] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
    [    9.504302] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: configured DSP for IPC-only mode
    [    9.518850] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: phy /interconnect@100000/interconnect@28380000/ethernet@46000000/mdio@f00/ethernet-phy@0 not found on slave 1
    [    9.685987] remoteproc remoteproc2: 64800000.dsp is available
    [    9.790810] platform 41000000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    9.963868] platform 41000000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a0000000
    [   10.141654] remoteproc remoteproc3: 41000000.r5f is available
    [   10.225156] remoteproc remoteproc3: Direct firmware load for j7-mcu-r5f0_0-fw failed with error -2
    [   10.237146] remoteproc remoteproc3: powering up 41000000.r5f
    [   10.246969] remoteproc remoteproc3: Direct firmware load for j7-mcu-r5f0_0-fw failed with error -2
    [   10.251542] platform 5c00000.r5f: R5F core may have been powered on by a different host, programmed state (0) != actual state (1)
    [   10.260008] remoteproc remoteproc3: request_firmware failed: -2
    [   10.273860] remoteproc remoteproc2: powering up 64800000.dsp
    [   10.279607] remoteproc remoteproc2: Booting fw image j7-c71_0-fw, size 9314288
    [   10.291477] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: DSP initialized in IPC-only mode
    [   10.301475]  remoteproc2#vdev0buffer: assigned reserved memory node c71-dma-memory@a8000000
    [   10.314765] virtio_rpmsg_bus virtio2: rpmsg host is online
    [   10.322779] platform 5c00000.r5f: configured R5F for IPC-only mode
    [   10.323315]  remoteproc2#vdev0buffer: registered virtio2 (type 7)
    [   10.340789] remoteproc remoteproc2: remote processor 64800000.dsp is now up
    [   10.346655] platform 5c00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a1000000
    [   10.351837] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
    [   10.390825] remoteproc remoteproc4: 5c00000.r5f is available
    [   10.411070] platform 5d00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [   10.480049] platform 5d00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a3000000
    [   10.592966] load_switch lsw-crgsns: Found gpio "en"
    [   10.603932] remoteproc remoteproc4: powering up 5c00000.r5f
    [   10.609548] remoteproc remoteproc4: Booting fw image j7-main-r5f0_0-fw, size 4503876
    [   10.617928] load_switch lsw-crgsns: Found gpio "pgood"
    [   10.623284] platform 5c00000.r5f: R5F core initialized in IPC-only mode
    [   10.630963]  remoteproc4#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a1000000
    [   10.643354] virtio_rpmsg_bus virtio3: rpmsg host is online
    [   10.649946]  remoteproc4#vdev0buffer: registered virtio3 (type 7)
    [   10.654378] remoteproc remoteproc5: 5d00000.r5f is available
    [   10.659984] remoteproc remoteproc4: remote processor 5c00000.r5f is now up
    [   10.670139] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
    [   10.680037] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
    [   10.688216] load_switch lsw-crgsns: Found gpio "fault"
    [   10.693565] virtio_rpmsg_bus virtio3: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
    [   10.700738] virtio_rpmsg_bus virtio3: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
    [   10.709555] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
    [   10.720107] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
    [   10.727725] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
    [   10.741640] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
    [   10.786191] load_switch lsw-crglht: Found gpio "en"
    [   10.794442] remoteproc remoteproc5: Direct firmware load for j7-main-r5f0_1-fw failed with error -2
    [   10.809564] remoteproc remoteproc5: powering up 5d00000.r5f
    [   10.820000] remoteproc remoteproc5: Direct firmware load for j7-main-r5f0_1-fw failed with error -2
    [   10.833634] remoteproc remoteproc5: request_firmware failed: -2
    [   10.852884] platform 5e00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [   10.884500] platform 5e00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a4000000
    [   10.884540] load_switch lsw-crglht: Found gpio "pgood"
    [   10.979596] remoteproc remoteproc6: 5e00000.r5f is available
    [   11.013505] remoteproc remoteproc6: Direct firmware load for j7-main-r5f1_0-fw failed with error -2
    [   11.024889] load_switch lsw-crglht: Found gpio "fault"
    [   11.030309] remoteproc remoteproc6: powering up 5e00000.r5f
    [   11.035919] remoteproc remoteproc6: Direct firmware load for j7-main-r5f1_0-fw failed with error -2
    [   11.056013] remoteproc remoteproc6: request_firmware failed: -2
    [   11.067061] platform 5f00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [   11.121690] load_switch lsw-joystick: Found gpio "en"
    [   11.136900] platform 5f00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a5000000
    [   11.152649] load_switch lsw-joystick: Found gpio "pgood"
    [   11.168343] load_switch lsw-joystick: Found gpio "fault"
    [   11.189702] load_switch lsw-latch: Found gpio "en"
    [   11.192616] remoteproc remoteproc7: 5f00000.r5f is available
    [   11.207694] load_switch lsw-latch: Found gpio "pgood"
    ***************************************************************
    ***************************************************************
    NOTICE: This file system contains the following GPLv3 packages:
            bash-dev
            bash
            bc
            binutils
            cifs-utils
            cpio
            dosfs[   11.232748] load_switch lsw-latch: Found gpio "fault"
    tools
            elfutils
            gawk
            gdb
            gdbserver
            glmark2
            gstreamer1.0-libav
            gzip
            less
            libasm1
            libbfd
            libdw1
            libelf1
            libgdbm-compat4
            libgdbm-dev
            libgdbm6
            libgmp10
            libidn2-0
            libreadline-dev
            libreadline8
            libunistring2
            m4-dev
            m4
            nettle
            parted
            tar
            which
    
    If you do not wish to distribute GPLv3 components please remove
    the above packages prior to di[   11.274456] remoteproc remoteproc7: Direct firmware load for j7-main-r5f1_1-fw failed with error -2
    stribution.  This can be done using
    the opkg remove command.  i[   11.289072] remoteproc remoteproc7: powering up 5f00000.r5f
    .e.:
        opkg remove <package>
    Where <package> is the name pri[   11.300028] remoteproc remoteproc7: Direct firmware load for j7-main-r5f1_1-fw failed with error -2
    nted in the list above
    
    NOTE: If the package is a dependency o[   11.316026] remoteproc remoteproc7: request_firmware failed: -2
    f another package you
          will be notified of the dependent packages.  You should
          use the --force-removal-of-dependent-packages option to
          also remove the dependent packages as well
    ***************************************************************
    ***************************************************************
    [  OK  ] Started Print notice about GPLv3 packages.
    [   11.409332] load_switch lsw-snsa: Found gpio "en"
    [   11.455127] load_switch lsw-snsa: Found gpio "pgood"
    [   11.527251] load_switch lsw-snsa: Found gpio "fault"
    [   11.588581] load_switch lsw-snsb: Found gpio "en"
    [   11.653859] load_switch lsw-snsb: Found gpio "pgood"
    [  OK  ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
    [   11.733736] load_switch lsw-snsb: Found gpio "fault"
    [   11.809059] load_switch lsw-enet: Found gpio "en"
    [   11.877414] load_switch lsw-enet: Found gpio "pgood"
    [   11.928806] load_switch lsw-enet: Found gpio "fault"
    [   11.985498] load_switch lsw-t1: Found gpio "en"
    [   12.014963] load_switch lsw-t1: Found gpio "pgood"
    [   12.036155] load_switch lsw-t1: Found gpio "fault"
    [   12.067376] load_switch lsw-gps: Found gpio "en"
    [   12.105611] load_switch lsw-gps: Found gpio "fault"
    [  OK  ] Created slice system-weston.slice.
    [  OK  ] Started Weston Wayland Compositor.
    [   12.185150] cdns-usb3 6000000.usb: DRD version v1 (ID: 0004024e, rev: 00000200)
    [  OK  ] Created slice User Slice of UID 0.
             Starting User Runtime Directory /run/user/0...
    [  OK  ] Started User Runtime Directory /run/user/0.
             Starting User Manager for UID 0...
    [   12.324821] remoteproc remoteproc8: b034000.pru is available
    [   12.389170] cdns-usb3 6400000.usb: DRD version v1 (ID: 0004024e, rev: 00000200)
    [   12.545221] pru-rproc b034000.pru: PRU rproc node /interconnect@100000/icssg@b000000/pru@34000 probed successfully
    [   12.572153] omap_rng 4e10000.trng: Random Number Generator ver. 241b34c
    
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk1p1.
    [  OK  ] Started Session c1 of user root.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk1p1...
    [   12.712770] remoteproc remoteproc9: b004000.rtu is available
    [   12.778331] pru-rproc b004000.rtu: PRU rproc node /interconnect@100000/icssg@b000000/rtu@4000 probed successfully
    [   12.828384] pru-rproc b00a000.txpru: IRQ vring not found
    [   12.880754] pru-rproc b00a000.txpru: IRQ kick not found
    [   12.896272] remoteproc remoteproc10: b00a000.txpru is available
    [   12.924174] pru-rproc b00a000.txpru: PRU rproc node /interconnect@100000/icssg@b000000/txpru@a000 probed successfully
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk1p1.
             Mounting /run/media/mmcblk1p1...
    [   13.085606] remoteproc remoteproc11: b038000.pru is available
    [   13.145130] pru-rproc b038000.pru: PRU rproc node /interconnect@100000/icssg@b000000/pru@38000 probed successfully
    [  OK  ] Started rc.pvr.service.
    [   13.189108] remoteproc remoteproc12: b006000.rtu is available
    [   13.207382] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [   13.218503] pru-rproc b006000.rtu: PRU rproc node /interconnect@100000/icssg@b000000/rtu@6000 probed successfully
    [   13.247770] usbcore: registered new interface driver hub
    [   13.263068] usbcore: registered new device driver usb
    [   13.277994] pru-rproc b00c000.txpru: IRQ vring not found
    [   13.292521] pru-rproc b00c000.txpru: IRQ kick not found
    [   13.308387] remoteproc remoteproc13: b00c000.txpru is available
    [   13.324530] pru-rproc b00c000.txpru: PRU rproc node /interconnect@100000/icssg@b000000/txpru@c000 probed successfully
    [   13.336800] remoteproc remoteproc14: b134000.pru is available
    [   13.347886] pru-rproc b134000.pru: PRU rproc node /interconnect@100000/icssg@b100000/pru@34000 probed successfully
    [   13.365825] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI Host Controller
    [   13.371324] mmc2: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [   13.371327] mmc2: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [   13.371330] mmc2: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00001004
    [   13.371332] mmc2: sdhci: Blk size:  0x00000000 | Blk cnt:  0x00000000
    [   13.371334] mmc2: sdhci: Argument:  0x00000c00 | Trn mode: 0x00000000
    [   13.371336] mmc2: sdhci: Present:   0x01f20001 | Host ctl: 0x00000001
    [   13.371338] mmc2: sdhci: Power:     0x0000000e | Blk gap:  0x00000080
    [   13.371340] mmc2: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x0000fa07
    [   13.371342] mmc2: sdhci: Timeout:   0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [   13.371344] mmc2: sdhci: Int enab:  0x00ff0003 | Sig enab: 0x00ff0003
    [   13.371346] mmc2: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [   13.371348] mmc2: sdhci: Caps:      0x7fe8c801 | Caps_1:   0x18000407
    [   13.371350] mmc2: sdhci: Cmd:       0x0000341a | Max curr: 0x00000000
    [   13.371352] mmc2: sdhci: Resp[0]:   0x00000000 | Resp[1]:  0x00000000
    [   13.371354] mmc2: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
    [   13.371355] mmc2: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [   13.371357] mmc2: sdhci: ADMA Err:  0x00000000 | ADMA Ptr: 0x0000000000000000
    [   13.371358] mmc2: sdhci: ============================================
    [   13.371631] remoteproc remoteproc15: b104000.rtu is available
    [   13.391988] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [   13.424839] pru-rproc b104000.rtu: PRU rproc node /interconnect@100000/icssg@b100000/rtu@4000 probed successfully
    [   13.468114] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: hcc params 0x200073c9 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
    [   13.556013] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: irq 585, io mem 0x06010000
    [   13.562429] pru-rproc b10a000.txpru: IRQ vring not found
    [   13.572163] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
    [   13.587978] pru-rproc b10a000.txpru: IRQ kick not found
    [   13.593279] remoteproc remoteproc16: b10a000.txpru is available
    [   13.603975] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [   13.611220] pru-rproc b10a000.txpru: PRU rproc node /interconnect@100000/icssg@b100000/txpru@a000 probed successfully
    [   13.627973] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
    [   13.635971] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.40-g66cf445b76 xhci-hcd
    [   13.636631] remoteproc remoteproc17: b138000.pru is available
    [   13.643992] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.2.auto
    [   13.660003] pru-rproc b138000.pru: PRU rproc node /interconnect@100000/icssg@b100000/pru@38000 probed successfully
    [   13.664217] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [   13.680752] remoteproc remoteproc18: b106000.rtu is available
    [   13.684003] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [   13.695105] pru-rproc b106000.rtu: PRU rproc node /interconnect@100000/icssg@b100000/rtu@6000 probed successfully
    [   13.696469] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI Host Controller
    [   13.715605] pru-rproc b10c000.txpru: IRQ vring not found
    [   13.725012] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [   13.727289] pru-rproc b10c000.txpru: IRQ kick not found
    [   13.739987] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    [   13.748145] remoteproc remoteproc19: b10c000.txpru is available
    [   13.754368] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    [   13.762806] pru-rproc b10c000.txpru: PRU rproc node /interconnect@100000/icssg@b100000/txpru@c000 probed successfully
    [   13.772022] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
    [   13.791507] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [   13.904062] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
    [   13.924009] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.40-g66cf445b76 xhci-hcd
    [   13.968757] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.2.auto
    [   13.984909] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [   13.996904] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    [   14.002027] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI Host Controller
    [   14.015982] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
    [   14.032112] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: hcc params 0x200073c9 hci version 0x100 quirks 0x0000000000010010
    [   14.048001] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: irq 588, io mem 0x06410000
    [   14.060121] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
    [   14.071992] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [   14.083969] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
    [   14.088840] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.40-g66cf445b76 xhci-hcd
    [   14.103969] usb usb3: SerialNumber: xhci-hcd.3.auto
    [   14.112315] hub 3-0:1.0: USB hub found
    [   14.116069] hub 3-0:1.0: 1 port detected
    [   14.124714] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI Host Controller
    [   14.130204] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: new USB bus registered, assigned bus number 4
    [   14.147979] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    [   14.159988] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    [   14.172012] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
    [   14.183970] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [   14.191179] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
    [   14.203967] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.40-g66cf445b76 xhci-hcd
    [   14.210397] usb usb4: SerialNumber: xhci-hcd.3.auto
    [   14.220391] hub 4-0:1.0: USB hub found
    [   14.224151] hub 4-0:1.0: 1 port detected
    
     _____                    _____           _         _
    |  _  |___ ___ ___ ___   |  _  |___ ___  |_|___ ___| |_
    |     |  _| .'| . | . |  |   __|  _| . | | | -_|  _|  _|
    |__|__|_| |__,|_  |___|  |__|  |_| |___|_| |___|___|_|
                  |___|                    |___|
    
    Arago Project http://arago-project.org j7-evm ttyS2
    
    Arago 2020.05 j7-evm ttyS2
    
    j7-evm login: [   23.607972] mmc2: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [   23.613711] mmc2: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [   23.620133] mmc2: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00001004
    [   23.626554] mmc2: sdhci: Blk size:  0x00000000 | Blk cnt:  0x00000000
    [   23.632975] mmc2: sdhci: Argument:  0x80000c08 | Trn mode: 0x00000000
    [   23.639396] mmc2: sdhci: Present:   0x01f20001 | Host ctl: 0x00000001
    [   23.645815] mmc2: sdhci: Power:     0x0000000e | Blk gap:  0x00000080
    [   23.652236] mmc2: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x0000fa07
    [   23.658657] mmc2: sdhci: Timeout:   0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [   23.665078] mmc2: sdhci: Int enab:  0x00ff0003 | Sig enab: 0x00ff0003
    [   23.671499] mmc2: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [   23.677920] mmc2: sdhci: Caps:      0x7fe8c801 | Caps_1:   0x18000407
    [   23.684341] mmc2: sdhci: Cmd:       0x0000341a | Max curr: 0x00000000
    [   23.690761] mmc2: sdhci: Resp[0]:   0x00000000 | Resp[1]:  0x00000000
    [   23.697182] mmc2: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
    [   23.703602] mmc2: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [   23.708030] mmc2: sdhci: ADMA Err:  0x00000000 | ADMA Ptr: 0x0000000000000000
    [   23.715142] mmc2: sdhci: ============================================
    [   33.847968] mmc2: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [   33.847987] tlv71033: disabling
    [   33.853701] mmc2: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [   33.853704] mmc2: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00001004
    [   33.853706] mmc2: sdhci: Blk size:  0x00000000 | Blk cnt:  0x00000000
    [   33.853708] mmc2: sdhci: Argument:  0x00000000 | Trn mode: 0x00000000
    [   33.882508] mmc2: sdhci: Present:   0x01f20001 | Host ctl: 0x00000001
    [   33.888929] mmc2: sdhci: Power:     0x0000000e | Blk gap:  0x00000080
    [   33.895350] mmc2: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x0000fa07
    [   33.901771] mmc2: sdhci: Timeout:   0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [   33.908192] mmc2: sdhci: Int enab:  0x00ff0003 | Sig enab: 0x00ff0003
    [   33.914612] mmc2: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [   33.921033] mmc2: sdhci: Caps:      0x7fe8c801 | Caps_1:   0x18000407
    [   33.927453] mmc2: sdhci: Cmd:       0x00000000 | Max curr: 0x00000000
    [   33.933874] mmc2: sdhci: Resp[0]:   0x00000000 | Resp[1]:  0x00000000
    [   33.940294] mmc2: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
    [   33.946714] mmc2: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [   33.951142] mmc2: sdhci: ADMA Err:  0x00000000 | ADMA Ptr: 0x0000000000000000
    [   33.958254] mmc2: sdhci: ============================================
    [   44.087968] mmc2: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
    [   44.093704] mmc2: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
    [   44.100126] mmc2: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00001004
    [   44.106547] mmc2: sdhci: Blk size:  0x00000000 | Blk cnt:  0x00000000
    [   44.112968] mmc2: sdhci: Argument:  0x000001aa | Trn mode: 0x00000000
    [   44.119389] mmc2: sdhci: Present:   0x01f20001 | Host ctl: 0x00000001
    [   44.125810] mmc2: sdhci: Power:     0x0000000e | Blk gap:  0x00000080
    [   44.132230] mmc2: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x0000fa07
    [   44.138651] mmc2: sdhci: Timeout:   0x00000000 | Int stat: 0x00000000
    [   44.145072] mmc2: sdhci: Int enab:  0x00ff0003 | Sig enab: 0x00ff0003
    [   44.151492] mmc2: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
    [   44.157913] mmc2: sdhci: Caps:      0x7fe8c801 | Caps_1:   0x18000407
    [   44.164333] mmc2: sdhci: Cmd:       0x0000081a | Max curr: 0x00000000
    [   44.170754] mmc2: sdhci: Resp[0]:   0x00000000 | Resp[1]:  0x00000000
    [   44.177175] mmc2: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
    [   44.183595] mmc2: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
    [   44.188022] mmc2: sdhci: ADMA Err:  0x00000000 | ADMA Ptr: 0x0000000000000000
    [   44.195135] mmc2: sdhci: ============================================
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spencer、

    在日志和波形的顶部、还请共享您的器件树文件。 MAIN_SDHCSI2不应列出"不可拆卸"。  它应该遵循 MAIN_SDHCI1定义、且 STATUS ="disabled";删除了行。  您为器件供电的电压是多少? 它是否与您在 HOST_CONTROL2寄存器中编程的内容相同?

    谢谢、此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiou、
    我已将器件树的相关部分提取到一个块中、因为它们分布在几个文件之间。 这些器件中未列出的所有器件与 TI 提供的器件保持不变。

    // unrelated parts removed.
        
        lsw_wifi: lsw-wifi {
    		compatible = "d3,load-switch";
    		pinctrl-names = "default";
    		pinctrl-0 = <&main_gpio_lsw_wifi_pins_default>;
    		en-gpios = <&main_gpio0 84 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    		pgood-gpios = <&main_gpio0 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    	    status = "disabled";
        };
    
    	vdd_wifi_en: fixedregulator-sd2-en {
    		compatible = "regulator-fixed";
    		pinctrl-names = "default";
    		pinctrl-0 = <&wkup_gpio_wifi_pins_default>;
    		regulator-name = "vdd_wifi_en";
    		regulator-min-microvolt = <3300000>;
    		regulator-max-microvolt = <3300000>;
    		enable-active-high;
    		vin-supply = <&vsys_3v3>;
    		gpio = <&wkup_gpio0 66 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    	};
    
    	vdd_mmc2: fixedregulator-sd2 {
    		compatible = "regulator-fixed";
    		pinctrl-names = "default";
    		pinctrl-0 = <&main_gpio_lsw_wifi_pins_default &main_gpio_wifi_pins_default>;
    		regulator-name = "vdd_mmc2";
    		regulator-min-microvolt = <3300000>;
    		regulator-max-microvolt = <3300000>;
    		enable-active-high;
    		vin-supply = <&vdd_wifi_en>;
    		gpio = <&main_gpio0 84 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    	};
    
    &main_sdhci2 {
    	pinctrl-names = "default";
    	pinctrl-0 = <&mmc2_pins_default>;
    
    	vmmc-supply = <&vdd_mmc2>;
    
        // broken-cd 
    	non-removable;
    	// bus-width = <4>;
    	bus-width = <1>;
    	no-1-8-v;
    	status = "ok";
    };
    
    // Pinmux, in a separate file.
    
    &main_pmx0 {
    
    // Other parts removed.
    
    	main_gpio_lsw_wifi_pins_default: main_gpio_lsw_wifi_pins_default {
    		pinctrl-single,pins = <
    			J721E_IOPAD(0x58, PIN_INPUT, 7) /* (AE22) PRG1_PRU1_GPO0.GPIO0_21 PGOOD_VDD_3V8_WIFI */
    			J721E_IOPAD(0x154, PIN_OUTPUT, 7) /* (AA27) PRG0_MDIO0_MDC.GPIO0_84 VDD_3V8_WIFI_EN */
    		>;
    	};
    
    	main_gpio_wifi_pins_default: main_gpio_wifi_pins_default {
    		pinctrl-single,pins = <
    			J721E_IOPAD(0x130, PIN_OUTPUT, 7) /* (AF27) PRG0_PRU1_GPO12.GPIO0_75 BT_EN */
    		>;
    	};
    }
    
    &wkup_pmx0 {
    
    // Other parts removed
    
    	wkup_gpio_wifi_pins_default: wkup_gpio_wifi_pins_default {
    		pinctrl-single,pins = <
    			J721E_WKUP_IOPAD(0x108, PIN_OUTPUT_PULLUP, 7) /* (E26) PMIC_POWER_EN0.WKUP_GPIO0_66 WIFI_EN */
    		>;
    	};
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spencer、

    感谢您的日志!  由于您在内核中运行 MMC2、您可以尝试在 SW 中编码 SDCD 状态: 在主机控制1中设置位[7]、并使用同一寄存器的位[6]即时修改 SDCD 状态。  应按照流程图执行此操作、并在启用时钟之前执行此操作。

    对于设备树,  您能否在删除了"status ='disabled'"行的情况下尝试以下操作。

    main_sdhci2{
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&mmc2_PINS_DEFAULT>;

    VMMC-SUPPLY =<&VDD_mmc2>;
    NO-1-8-v;
    };

     此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spencer、

    修改器件树时、请使用全部三个 CLK、CMD 和 DAT0信号重新采集波形。 此外、您之前的波形似乎已经过相当缩小。 在您显示的前一个波形中、CLK 线上存在毛刺脉冲、请提高分辨率并放大到该波形、以确认它是否正确切换。

    谢谢!

    此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiou、
    我修改了器件树并使用 devmem2写入位 Linux 启动后、我不确定在何处执行写入、以便在初始化时钟之前完成写入、因为在 uboot 运行时该存储器未映射。 但是、使用 devmem2写入它们确实会导致时钟开始输出。
    我们的 WiFi 设备无法初始化、出现以下错误

    [   19.082505] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
    [   19.094558] brcmfmac mmc2:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.bin failed with error -2
    [   20.119449] brcmfmac: brcmf_sdio_htclk: HT Avail timeout (1000000): clkctl 0x50

    但是、我怀疑我们可以自行对此进行调查、如果我们需要帮助、则可能是单独的 e2e 问题、除非您认为这与在 Linux 完成初始化后设置这些位有关。 如果是这种情况、并且您可以建议一种方法来更早地设置它们(我尝试在 Linux sdhci_am654驱动程序中设置它们、但效果很好)。

    无论采用哪种方式、
    非常感谢您的帮助、
    Spencer