This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:6678在配置 TMS320C6678EVM 中的 CDCE62005中的作用是什么?

Guru**** 1495795 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1003260/tms320c6678-what-the-role-of-6678-in-configuring-the-cdce62005-in-tms320c6678evm

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:CDCE62005

你好。 我感到困惑的原因 是、《TMS320C6678EVM 技术参考手册》。 第5.5.3节介绍 了如何通过从 DSP 到 FPGA 的 SPI 接口配置 CDCE62005时钟发生器。  据我所知、FPGA 在初始化过程中将 CDCE62005配置为为为6678输出适当的时钟。 在此过程中、由于缺少必要的时钟、6678无法正常工作。 为什么本节提到6678涉及自身初始化的过程

我想知道 FPGA 是否可以单独配置 CDCE62005。

请说明 CDCE62005的配置过程。 如何计算 寄存器的值? 谢谢你