This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:Sitara 在线研讨会系列:德州仪器 AM64x 在 Linux 上实现了网关的集成 WiFi

Guru**** 2543960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1001112/am6442-sitara-webinar-series-texas-instruments-am64x-enables-integrated-wifi-for-gateways-on-linux

器件型号:AM6442

如果您有兴趣详细了解全新 AM6442 Sitara 处理器系列及其如何通过网络功能构建各种网关、请加入我们 的在线研讨会。 这是我们每月在线研讨会系列中的第三次网络研讨会。 为方便起见、有两节课:一节在2021年5月25日上午10点(CST)用于西半球、另一节在晚上9点(GMT + 8)用于东欧、2021年5月27日(2021年5月28日、亚洲)。 下面提供了两个课程的注册链接。  

在线研讨会期间的演示中使用的新 TI EVM 将提供给每节课程的现场参与者之一。

在本次在线研讨会中、我们将重点介绍支持各种网关功能的 AM64x 网络功能。 德州仪器(TI)的新评估模块将用于演示与 Linux 集成的开箱即用型无线 WiFi。 还将讨论所包含的1G 以太网交换机的其他差异化功能。 学员将深入了解 AM64x SoC 系列的网络功能以及如何使用 TI 处理器软件开发套件提供的 Linux 来实现这些功能。

如果您想了解有关该系统的更多信息、我们将更深入地探讨该软件以及 AM64x 架构如何启用该系统。  以下是您将了解的一些内容:

  • 新 TI 评估模块的功能
  • Wi-Fi 开箱即可与 Linux 配合使用
  • 1GB 以太网交换机或双 EMAC 配置、可实现网络灵活性
  • Linux 命令来探索这些功能

单击下面所需的时隙、立即注册 参加活动。  

第1节- CST 5/25/2021 -西半球

第2部分-第9部分 CST 5/27/2021 (GMT+8 5/28/2021)-东欧

我们计划  在全年的周二和周四(亚洲周五)举办此网络研讨会系列。 请务必订阅此帖子、以获取有关未来主题的更新。

如果您无法参加、活动结束后不久将在此处提供视频链接和演示材料。 订阅帖子以获取更新。

e2e.ti.com/.../TI-Sitara-Webinar-Linux-Networking-for-Gateways.pdf

视频链接

此外、请在下面回复、随时提交申请。 我们将考虑所有涉及 Jacinto 和 Sitara 的 TI 处理器的主题请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的演示。  我希望您处理引导流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    非常感谢您的反馈。

    是否有您希望我们关注的特定产品? 我建议介绍 AM64x 的 U-Boot/Linux 启动流程? 这对您而言是否有趣?

    祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户目前正在使用 AM6442设计无线网关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您能否在此处添加视频和演示材料?  

    谢谢、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将在 TI.com 上提供后立即添加它。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已添加 PDF 格式演示材料的链接。 视频将于本周播放。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了视频链接。 谢谢。