主题中讨论的其他器件:PCM3168A
您好!
我们拥有基于 J721e 的定制板、其中包含 带有 FAKRA 连接器的 DS90UB934-Q1解串器。 该解串器连接到 McASP0。 您能否告诉我、我应该在 DT 中进行哪些器件树更改来仿真 McASP0?
我有以下通过 Pinmux 工具生成的 DT -
mcasp0-i_q-tuner_deserializer_pins_default: mcasp0-i_q-tuner_deserializer_pins_default { pinctrl-single,pins = < J721E_IOPAD(0xd4, PIN_INPUT, 12) /* (AB26) PRG0_PRU0_GPO9.MCASP0_ACLKX */ J721E_IOPAD(0xd8, PIN_INPUT, 12) /* (AB25) PRG0_PRU0_GPO10.MCASP0_AFSX */ J721E_IOPAD(0xf8, PIN_INPUT, 12) /* (AB29) PRG0_PRU0_GPO18.MCASP0_AXR14 */ J721E_IOPAD(0xfc, PIN_INPUT, 12) /* (AB28) PRG0_PRU0_GPO19.MCASP0_AXR15 */ J721E_IOPAD(0xc0, PIN_INPUT, 12) /* (AD25) PRG0_PRU0_GPO4.MCASP0_AXR2 */ J721E_IOPAD(0xc8, PIN_INPUT, 12) /* (AE26) PRG0_PRU0_GPO6.MCASP0_AXR4 */ J721E_IOPAD(0xcc, PIN_INPUT, 12) /* (AC28) PRG0_PRU0_GPO7.MCASP0_AXR5 */ J721E_IOPAD(0xd0, PIN_INPUT, 12) /* (AC27) PRG0_PRU0_GPO8.MCASP0_AXR6 */ >; };
谢谢、
Satish