This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
目前、我们需要确定 cpsw hostport TX 发送的消息是否发送到 A72、并打印 A72接收的消息信息。
我们尝试使用 tcpdump 捕获数据包、但不捕获相关消息。
在/RA / mcusw / mcal_ drv/docs/drv_ docs/ug_ eth_ top.html 中有相关说明;以太网驱动程序将使用基于主机模式数据包描述符的 uDMA 通道向 A72发送消息
但是、当我们使用相关 GEL 脚本时、我们发现主机模式数据包描述符(hmpd)地址未在 TI 的代码和芯片手册中定义、
因此、我们无法打印收到的消息信息
我想问您如何找到相应的主机模式数据包描述符(hmpd)地址;或者是否有其他方法打印 A72接收到的消息信息?
谢谢
您好,葡萄园
1.这在 EVM 上还是在您的电路板上? 它应与 EVM 上的 Linux SDK 开箱即用。
>这是一个定制的电路板
2.是否确定接口正确启动? 设置 IP 地址后是否能够 ping 通接口?
>我可以 ping TDA 板上的设置 IP 地址
3.您能否在 UART 终端(主 UART 实例3)上看到以太网固件输出?
>是的、我们可以看到 cpsw 主机端口发送了一些数据包、但在 tcpdump 中、a72无法捕获这些数据包
您好 Jeffrey、
好的,这是一个完全不同的问题:)从问题陈述中看不清楚。
A72组播/广播帧是否未接收到这些帧? 存在一个已知问题、即虚拟 MAC 驱动程序不支持接收此类帧。 单播帧不应该有任何问题、因为 ping 正在为您工作、我假设情况并非如此。
此致
葡萄园
您好、Vineyet、
感谢您的回复、 我想知道是否可以打印 cpsw 中接收到的数据包内容。
此致
您好 Jeffrey、
您可以转储来自 A72或 R5F 的数据包、我不知道从 DMA 转储这些数据包的任何方法。
我想我们在寻找错误的问题、如果丢包、数据包就会显示在统计数据中、最好直接调试这个问题。 如果我们需要查看数据包内容、则应检查发送器的 Wireshark 输出。
根据您最初的问题说明、A72接口统计信息和固件统计信息应匹配。 如果它们不匹配、则存在其他问题。
此致
葡萄园