大家好
当我使用 SPI1从模式时、FIFO 仅支持64字节、但我们将使用128字节协议、因此 FIFO 无法满足我们的协议要求、因此我们尝试使用 DMA 模式、在这个过程中我们遇到了一些问题。
1.如何在 文件 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11/soc17_pdk/packages/ti/drv/spi/src/v1/SPIV1.c +1311行中启用宏定义 SPI_dma_enable。
当我删除宏 SPI_DMA_ENABLE 时、我 使用了接口 UDMA_eventRegister ()、该接口在文件 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_01_00_11/soc17_pdk/packages/ti/drv/spi/dma/v2/spi_dma.c +144行中失败、它在文件中被称为 SPI/mc7x11_sdk/dpdk/dpdk/dpdk/t/dr/dpdk/dr/dpdk/dr/dr/dpdk/t1.ti_k/dsp/dc/dpdk.c。