This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:AM3358:McASP 设置问题(1xAuido CODEC + 1xADC+1xDAC)?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1005279/am3358-am3358-mcasp-setting-issue-1xauido-codec-1xadc-1xdac

器件型号:AM3358

您好 TI   

您能帮您检查音频方框图吗?

设计是否合理? 以及如何 修改 McASP 设置?

为此、我们是否可以将 McASP 设置为"TX/RX 时钟与带有两个 ahclkr 的2个串行器的同步" ?

2种工作模式:

仅 U1 (U2和 U3空闲)

U2+U3只工作 (U1空闲)

PINMUX:Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、U1需要 WCLK/FS 连接。 您的方框图中没有连接。

    如果解决此问题、则连接应允许 I2S 通信。

    [引用 userid="368156" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1005279/am3358-am3358-mcasp-setting-issue-1xauido-codec-1xadc-1xdac ]为此、我们是否可以将 McASP 设置为"TX/RX 时钟和带有2个串行器的同步器" ?[/引用]

    AHCLKX 和 AHCLKR 可像这样单独使用。 它可能对不同的音频时钟频率很有用。
    或单个 AHCLKX 引脚可分配到多个 ADC/DAC/编解码器。

    有几种方法可以连接编解码器。 处理器可以将时钟驱动到编解码器、正如您所画的那样。 编解码器也可以将 BCLK 和 FS 驱动到处理器。 一个外部时钟振荡器可为所有编解码器提供 MCLK、或者 AM335x 可提供 MCLK。

    AUXCLK 的源是主振荡器(CLK_M_OSC、19.2MHz、24MHz、25MHz 或26MHz)。 AUXCLK 可由这个具有整数乘法器和分频器的振荡器提供。 AM335x 中没有小数分频器。 如果您需要特定的音频时钟频率44.1kHz、则可能需要12.288MHz 或24.576MHz 等振荡器(连接到编解码器 MCLK 的外部时钟振荡器)。

    如果您希望保持 I2S 总线与 U2/U3之间的同步、您可能会进入同步模式、其中 ACLKXCTL/AFSX 引脚 充当发送和接收的时钟和帧同步信号。 数字麦克风频率是否有任何特定的时钟要求?
    请参见22.3.12.5同步发送和接收操作(异步= 0)

    请参阅 SPRUH73Q

    22.3.5时钟和帧同步发生器
    22.3.5.5晶体注意事项

    [引用 userid="368156" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1005279/am3358-am3358-mcasp-setting-issue-1xauido-codec-1xadc-1xdac "]以及如何 修改 McASP 设置?

    请参阅 SPRUH73Q 22.3.12设置和初始化
    22.3.12.2发送/接收段初始化
    22.3.12.3单独的发送和接收初始化

    如果使用 Linux、您可以设置器件树。

    希望这对您有所帮助、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Mark

    AM335x 中没有小数分频器。 如果您需要特定的音频时钟频率44.1kHz、则可能需要12.288MHz 或24.576MHz 等振荡器(连接到编解码器 MCLK 的外部时钟振荡器)。

    >[Qin]是的、我们需要44.1kHz、AM437x 怎么样?  AM437x 中是否有小数分频器?

    数字麦克风频率是否有任何特定的时钟要求?

    >[Qin] 3.072 MHz PDM CLK,示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    否、AM437x 也没有小数分频器。 您可以乘以整数并除以整数以获得许多频率、但不能除以非整数值。

    从19.2MHz 或24MHz 主振荡器频率生成3.072MHz ACLKR 时不会出现问题。 但是、如果您在44.1kHz AFESR 下需要3.072MHz、这将是一个问题、因为3.072MHz/44.1kHz 是非整数。

    找出所有时钟并找到适合您需求的解决方案。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    如果您想保持与 U2/U3之间的 I2S 总线同步、您可以进入同步模式、其中 ACLKXCTL/AFSX 引脚 充当发送和接收的时钟和帧同步信号

    [秦]>>> 您能否帮助检查 Block??Delete U3、现在仅检查2个 IC。 块是对的吗?

    AM335x 中没有小数分频器。 如果您需要特定的音频时钟频率44.1kHz、则可能需要12.288MHz 或24.576MHz 等振荡器(连接到编解码器 MCLK 的外部时钟振荡器)。

    [秦]>>> 我认为48K 使用12.288MHz 或24.576MHz~    对于44.1K、它应该是11.2896M 或22.5792。

    如果我们选择19.2M 或24M、分频器频率?48K/96k/196k 是多少?

    如果 我们将采样率设置为48kHz、并且播放44.1K .wav 文件、没有语音  或声音失真、会发生什么情况

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    同步模式下、方框图看起来很适合 McASP。 由于 MCLK、BCLK 和 WCLK 都是共享的、因此时钟永远不会分开。 如果时钟发生漂移、最终会丢失样本、从而导致可闻伪影。

    只需100%确保 AIC3106和 ADC3140应使用相同的 BCLK 和 WCLK 频率-每个 WCLK 周期中的 BCLK 周期数相同。

    我喜欢的一种配置是为 AIC3106提供 MCLK、并使用 AIC3106将 BCLK 和 WCLK 提供给 ADC3140和 AM437/AM335x 处理器。

    请参阅第11.3.3.1节"音频时钟生成"和表1。 TLV320AIC3106数据表(SLAS509F)中的典型 MCLK 速率。

    一个示例将19.2MHz 输入 MCLK、将其乘以4.7040 (J.D)、将其除以2048以获得确切的44.1kHz。


    2.抱歉,你回答正确。
    12.288MHz/256 = 48kHz
    24.576MHz/512=48kHz
    11.2896MHz/256=44.1kHz
    22.5792MHz/512 = 44.1kHz
    19.2MHz 和24MHz 不能通过从 AUXCLK 到 AHCLK 再到 ACLKX 再到 AFSX 的分频器清晰地生成48kHz 或44.1kHz
    请参阅 SPRUHL7I 图24-17。 发送时钟发生器方框图
    您可以使用编解码器生成上面#1中所示的精确采样频率。
    请注意、偏离 AM437/AM335x OSC0的建议频率(19.2MHz、24MHz、25MHz 或26MHz)-其他外设可能行为错误、例如 UART 波特率需要重新计算。

    3.音频输出速度会随着音调的改变而加快。 有一些软件采样率转换器(SRC)和异步采样率转换器(ASRC)可被执行以使音频在新采样率下正确。 还存在一些硬件转换器-例如66AK2G1X 上的 ASRC。

    我认为向 AIC3106编解码器(例如19.2MHz)提供 MCLK 是最简单的、并且使用 AIC3106时钟发生器创建提供给 ADC 和 McASP 时钟输入的44.1kHz 采样率。

    此致、
    标记