This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA718:无法注册 OMAP DRM 和 DSS

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1003623/dra718-unable-to-register-omap-drm-and-dss

器件型号:DRA718
主题中讨论的其他器件:TPD12S016

您好、TI 团队、

我正在尝试基于 DRA71x SOC 在定制板上启动 HDMI。

我们在 HDMI 连接器和处理器之间使用"tpd12s016"电平转换器和 ESD IC。

我看到编码器-tpd12s016.c 文件中 tpd12s016的运行中的"检测"没有被调用、因为 OMAP-drv.c 文件中的"pdev_probe"没有被调用。 但我可以看到、OMAP-DRM_init 的晚期初始化调用正在被调用。 我发现 DTS 器件上没有任何内容可更新为 OMAP DRM。

请您帮助我了解我可能会遗漏的内容。

我还看到 OMAP DSS 在 dss.c 文件的探测中的"dss_video_pll_probe"处出现故障、我已经检查了 dts 文件、但我找不到任何线索。 也请您帮助我。

我已经验证了配置部分、一切似乎都可以、因为我可以在这些文件中生成错误。

请告诉我是否需要任何其他信息来帮助我解决这些问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了添加上述查询、我们使用基于 PSDK Linux 的6_00_00_03版本 SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在提供适当的稳压器后、我们能够注册 omapdss 和 DRM。

    谢谢