This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:尝试使用 sysfs 接口控制 LED

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1002920/processor-sdk-am64x-trying-to-control-a-led-with-a-sysfs-interface

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:TMDS64GPEVMTCA6424

您好!

我正在尝试通过 Linux 内核控制评估板上的任何 LED、正如我执行以下步骤:  

root@am64xx-evm:/sys/class/leds ls
mmc0:::mmc1::

我在 mmc1中执行了 CD:

root@am64xx-EVM:/sys/class/leds/mmc1:# ls
Brightness device max_brightness power subsystem trigger uevent

我在触发器中对 mmc1回显了 Panic:

root@am64xx-EVM:/sys/class/leds/mmc1:# cat trigger
none kbd-scrolllock kbd-numlock kbd-capslock kbd-kanalock kbd-shock kbd-altgrlock kbd-ctrllock kbd-altlock kbd-tllock kbd-shock-shift-ctrllock kbd-ctrllllock kbd-ctrlrlock disk-activity disk-read disk-read disk-read disk-write on cpu1-trythum-c0 cpu1-tron cpue-crue-cron.cpue-ctrd 0]默认 CPU ctrandidctron ctron ctron

我将亮度从0 ~ 1和 cat 值更改为0  

root@am64xx-EVM:/sys/class/leds/mmc1:# cat 亮度
1

电路板上的任何 LED 都没有什么变化、请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherif、

    您能告诉我这是关于 GPIO 还是 MMC 问题吗?  

    如果您可以发布您所关注的任何文档、从而使您希望使用此功能、也会有所帮助。

    通常、详细信息(例如 TI SW SDK 发布版本、TI 板(或定制板)和测试/操作所遵循的文档链接)有助于将问题发送给相应的团队。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您好、Aravid、

    TI SW SDK:v07.03.00.02

    TI 电路板: TMDS64GPEVM

    文档基于我的个人 假设。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherif、

    我已将问题发送给我们的 MMC 和 GPIO 专家。 应该有人回答这个问题。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于简单的 LED、 GPO 后面的二进制 LED、而不是具有亮度 的真正 LED 等、下面的说明应该起作用。 它位于一个 I2C GPIO 扩展器(TCA6424)的后面,该扩展器位于器件树中,具有 GPIO 线路名称“test_LED1”。

    Echo 504 >/sys/class/gpio/export 
    回显>/sys/class/gpio/gpio504/direction
    Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio504/value

    亮红色 LED 亮起...

    echo 0 >/sys/class/gpio/gpio504/value 

    然后关闭...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ronb、这解决了我的问题  

    但是在哪里可以找到504的信息从 GPIO 中导出它?

    非常感谢